{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Cuál es la diferencia entre las CPUs Quantum 140CPU11303 y 140CPU11303S?

La única CPU física que existe entre las 2 mencionadas es la 140CPU11303. La diferencia entre la 140CPU11303 y la 140CPU11303S es una cuestión de firmware, no una cuestión física.

La 140CPU11303 es un equipo con una memoria bastante limitada, por lo que viene con dos opciones de firmware en función de las necesidades del usuario, una con un poco más de memoria que la otra, ya que viene "desprovista" (STRIPPED, de ahí la S) de programar en LL984.

Las CPUs de la gama Quantum 140CPU11303 vienen precargadas de fábrica con la versión de firmware NO STRIPPED (compatible para programar en IEC y LL984). Para convertirla en una CPU STRIPPED (compatible para programar sólo en IEC) se le ha de cargar el firmware correspondiente. Esta carga de firmware "convierte" una 140CPU11303 a una 140CPU11303S. Las CPUs 140CPU11303S (con referencia acabada en S) vienen precargadas de fábrica con la versión de firmware STRIPPED (compatible para programar sólo en IEC).

Además, en el caso de las CPUs 140CPU11303, aquellas con PV mayor o igual a PV06 cumplen con la normativa RoHS (a diferencia de las anteriores versiones de PV), y necesitan versiones de firmware no compatibles con las anteriores versiones de PV. En concreto, para aquellas CPUs NO STRIPPED (compatibles para programar en IEC y LL984), el firmware que necesitan es el Q1sv301E (el que viene cargado por defecto en las 140CPU11303), y para las CPUs STRIPPED (compatibles para programar sólo en IEC), el firmware que necesitan es el Q1rv301E. Ambos están disponibles en el shopping kiosk (intranet de Schneider Electric).

Schneider Electric Mexico

¿Te fue de ayuda?