Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
Funciones e instalación del software Power Chute Personal edition en la UPS Back-UPS
Problema:
cuales son las fucuiones y la instalacion del Software de gestion Power Chute Personal Edition.
Ambiente:
Todos
Resolucion:
Para realizar la instalación y uso del software Power Chute Personal edition en la Back-UPS siga el siguiente procedimiento
Utilice el software PowerChute Personal Edition para configurar los ajustes de UPS.
Proteja su computadora y otros equipos durante un corte de energía. Durante un corte de energía, PowerChute guardará los archivos abiertos en su computadora y lo apagará con seguridad. Cuando se restablezca la alimentación, reiniciará la computadora.
Configure el SAI para que utilice funciones como salidas de ahorro de energía, configuración de apagado y alarmas.
Monitoree el SAI para los eventos de uso de energía y alimentación.
Nota:
PowerChute sólo es compatible con un sistema operativo Windows. Si está utilizando un Mac OSX, utilice la función de apagado nativo para proteger su sistema. Consulte la documentación suministrada con el equipo.
Instalación
Utilice un cable USB para conectar el puerto de datos en el panel posterior del SAI al puerto USB de su computadora. Si el Back-UPS viene con un CD PowerChute, inserte el CD en su computadora y siga las instrucciones en pantalla.
Si el Back-UPS no viene con un CD PowerChute, vaya a www.apc.com y descargue el software de forma gratuita
Explora más
Rango:
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Explora más
Rango: