{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

Reinicio a modo fabrica de una pantalla táctil MTN6260-1007

Contactar con el centro de soporte tecnico con el modelo y serial de la pantalla para enviar la imagen adecuada a cargar.

Seguir los siguientes pasos:

- Desempaquete el archivo y copie archivos individuales en una memoria USB.
- El tamaño de memoria de la memoria USB debe ser de 2 GB o menos.
- Apague la tensión de alimentación del panel táctil e inserte la memoria USB.
- Encienda el voltaje de la energía el panel táctil, aparecera en pantalla show restore from storage card
- El panel táctil  debe arrancar después de cerca de 20 minutos
- Una vez reiniciado el panel, retire el USB Stick.
- Después de esto puede descargar su programa con ETS Applikation 6150 / 2.0


¿Te fue de ayuda?