Consultar las preguntas frecuentes

¿Es posible adaptar directamente un potenciómetro XKZA15047 ó XKBZ1547 a un combinador XKBA instalado, mediante el kit XKBZ981?

Fecha de publicación: 16 agosto 2018

¿Es posible adaptar directamente un potenciómetro XKZA15047 ó XKBZ1547 a un combinador XKBA instalado, mediante el kit XKBZ981, o se requiere algún tipo de mecanización extra en el combinador?

Para el montaje de cualquier potenciómetro en un combinador XKB instalado, únicamente se necesita la adaptación del potenciómetro (XKBA981 en este caso). Ésta se atornilla directamente al combinador y el potenciómetro se monta encima. No es necesario, pues, ningún tipo de mecanizado extra en el combinador.


¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.