{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Cuáles son los números de pieza de repuesto para un interruptor de seguridad de uso general serie D325NR E1?

Problemas:
¿Cuáles son los números de pieza de repuesto para un interruptor de seguridad de uso general serie D325NR E1?

Línea de Producto:
Interruptor de seguridad

Ambiente:
General Duty Safety Switch

Causa:
Mantenimiento y reparación

Resolución:
Las partes enumeradas aquí son las únicas partes reemplazables en el campo.
Conjunto de base de línea - 40510-463-50
Conjunto de la base de carga - 40510-465-50 (incluye el conjunto neutral)
Supresor de arco - 40510-310-03
Montaje neutro - D400SN
Tornillos de montaje del ensamblaje de la base: se requieren 21427-202-41 (6) para la base de la línea y (7) para la base de carga.
Tornillo de montaje del supresor de arco - 40205-082-01
Ensamblaje de unión neutra - 40283-185-79 Aislador de brazo cruzado - 40510-308-01 (aislante) y 40510-318-01 (protector contra el polvo - retenedor para aislador)
Explora más
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Explora más