Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
Vida útil de las baterías de iones de litio de APC

Pregunta:
¿Cuál es la esperanza de vida de una batería de iones de litio de APC?

Producto:
Oferta global de unidades APC


Entorno:
Unidades APC con baterías de Iones de Litio

Respuesta:

Generalmente, las baterías de iones de litio de APC están diseñadas para durar 10 años. Esto como cualquier VRLA se vería afectado con el entorno en el que se coloca, sin embargo, se observa que las baterías de iones de litio son más resistentes en términos de su entorno de funcionamiento y el número de ciclos de descarga.

Baterías de iones de litio.

Este tema también se trata en profundidad en whitepaper 266. Dicho documento también se adjunta dentro de esta kbase como referencia adicional.

  • Vida útil
El tiempo que dura una batería antes de que tengas que sustituirla es lo que realmente importa cuando se trata de la vida útil de una batería. Sin embargo, es importante comprender las diferentes métricas que utilizan los proveedores para medir la vida útil. Especialmente importante es la vida útil. Es el tiempo estimado que durará una batería antes de alcanzar el 80% de su capacidad energética, la definición común de fin de vida útil para las baterías. La vida útil supone que la batería funciona en condiciones "reales" para una aplicación determinada y, por tanto, es muy variable. Por el contrario, la vida natural es el tiempo estimado que duraría una batería si se mantuviera cargada durante toda su vida útil sin cortes de energía a una temperatura determinada, normalmente 25°C (77°F). Las baterías VRLA tienen una vida útil de entre 3 y 6 años mientras que las baterías de iones de litio pueden tener una vida útil de más de 10 años (estimada mediante pruebas de vida útil acelerada). Tenga en cuenta que pasarán varios años antes de que se disponga de datos sobre la vida útil real de las baterías de iones de litio más recientes; sin embargo, algunas baterías de iones de litio ofrecen garantías de hasta 10 años como protección contra la falta de datos de servicio.
  • Temperatura
Tanto las baterías de plomo-ácido como las de iones de litio verán una degradación en la vida de calendario y en la vida de ciclo a medida que aumente la temperatura. Sin embargo, en general, la vida útil de las baterías de iones de litio se ve menos afectada por las altas temperaturas que las de plomo-ácido. Muchas de las baterías de iones de litio que se utilizan en los SAI están diseñadas para temperaturas medias más elevadas (por ejemplo, 40 °C/104 °F) y son capaces de alcanzar la vida útil especificada a esas temperaturas más elevadas.
Las baterías de iones de litio son capaces de alcanzar la vida útil especificada a esas temperaturas más elevadas.


La información anterior es aplicable siempre y cuando los SAI que los utilizan estén instalados en un entorno que se encuentre dentro de los parámetros de las especificaciones de la unidad. Tenga en cuenta que nuestras unidades SAI están pensadas para su uso en interiores para equipos informáticos. Si planea utilizar un SAI para una aplicación distinta a esta o si planea colocar este SAI en un lugar fuera de los parámetros recomendados del SAI, por favor consúltenos en el 1-800-800-4272 o chat con nosotros para que le ayudemos a dimensionar una buena solución y/o le demos el asesoramiento adecuado.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Producto:
Explora más
Producto: