{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
{}

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

¿Qué es la norma IEC 61000-4-30?

La norma IEC 61000-4-30 define los procedimientos de medida de cada uno de los parámetros eléctricos en base a los cuales se determina la calidad del suministro eléctrico para así obtener resultados fiables, repetibles y comparables. Además define con claridad la precisión, el ancho de banda y el...

Tesys - ¿ Con motores monofásicos se podría usar los relés térmicos o guardamotores trifásicos?

Sí, un guardamotor termomagnético optimiza la instalación ya que hay menos cableado y se ahorra en espacio. Sín embargo si hay que tener un automatismo con alta cantidad de maniobras la sugerencia es el uso de los relés térmicos con contactores y además la protección magnética. Para el cableado de...

¿Se pueden asociar varios motores en paralelo a un solo variador de velocidad ATV71?

Problema Conexión variadores Altivar Línea de producto Altivar ATV71 Ambiente Todos Porque Información técnica ATV71 Resolución Si es posible. Se debe asegurar que la intensidad nominal del variador debe ser superior o igual a la suma de las corrientes de los motores que se han de controlar. En...

El relé SEPAM dispara por falla a tierra (ANSI 50N/51N) cuando conectamos el transformador, pero al inspeccionar el circuito no encontramos ningún punto de...

El disparo se debe a la corriente de conexión que toma el transformador. Se la denomina "Inrush current". Se lo soluciona habilitando la restricción de 2do armónico en la protección. Primero vamos al menu de la protección correspondiente: Luego en la protección 50N/51N habilitamos la "Restricción...

¿Qué hacer frente a las fallas SCF1, SCF2 y SCF3?

Cuando aparece una falla relacionada a una falla a tierra como son las fallas SCF1, SCF2 y SCF3 puede deberse a un problema en el variador de velocidad o en el motor eléctrico junto con sus cables de alimentación. Las recomendaciones son las siguientes: • Compruebe los cables de conexión del...

Según tabla adjunta, para un arrancador Estrella - Triángulo Coordinación Tipo 2, la elección del relé térmico se realiza en función de la intensidad nominal...

La elección del calibre de la protección térmica del motor depende del esquema del arrancador. Para garantizar coordinación tipo 2 en un arranque estrella-triángulo con el relé térmico separado: 1) El contactor de línea se selecciona a In, lo mismo que el contactor de triángulo y el de estrella (3...

¿Cómo configurar un PID en un ATV320?

ATV320 Ejemplo configuración PID con sonda de 0-10 bar y 4-20mA conectada en AI3: DRI- > CONF > FCS > Pasar a parámetros de fábrica: FrY- [GRUPOS PARÁMETROS] = ALL FCSI [Config. fuente] = ini GFS [Ret. AJUSTES FÁBRICA] YES pulsar + 2SEG. DRI- > CONF > FULL > I_O- >...

Aplican los interruptores riel de AC en DC ?.

Ambiente : Equipos de proteccion termomagnetica Linea de productos : Interruptores MCB Causa : Protecciones AC / DC Resolución : Si se pueden utilizar un breaker riel C60, IC60 y IC120 de aplicación protección circuitos en AC, para DC; se deben tener claros los siguientes criterios. - Corriente...

Preguntas frecuentes sobre videos popularesVideos populares

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail

¿No encuentras lo que estaás buscando?

Comunícate con nuestro equipo de Atención al Cliente para recibir soporte técnico, asistencia para quejas y más.