Gira la imagen para ampliar

Sensor, serie SpaceLogic SLA, humedad, temperatura ambiente, salidas analógicas, carcasa blanca mate
SLASXX2
Tecnología de vanguardia para garantizar confiabilidad y precisión
Plataforma flexible con detección de múltiples fuentes
Estética contemporánea que se combina fácilmente con una variedad de espacios.
Interfaz de usuario
Fácil sustitución del módulo RH
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
135
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Devolución
NA