PROCESADOR PREMIUM UN SLOT
TSXP57353LAM
Descatalogado el:16 nov 2023
Fuera de servicio próximamente el:31 dic 2025
Reemplazo(s) recomendado(s)
Procesador estándar premium con EtherNet y Fipio integrados
Los procesadores administran toda la estación del PLC
Consta de 8 canales específicos para aplicaciones en rack.
Tarjetas de extensión de memoria PCMCIA amplían capacidad de RAM de procesadores Premium
Tarjeta de memoria SRAM utilizada en las fases de diseño y depuración del programa de la aplicación
TSXP57353LAM se reemplaza por: