{}

Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
How can we help you today?
¿Cómo controlar la frecuencia del VFD a través de la red cuando se utiliza el ensamble de salida 20 ó 22 cuando se usa DeviceNet o Ethernet IP?

Article available in these languages: English

Cuestión:
Control de frecuencia del VFD a través de la red cuando se utiliza el ensamble de salida 20 ó 22 cuando se usa DeviceNet o Ethernet IP

Línea de productos:
Altivar 61, Altivar 71

Entorno:
Todo el número de serie

Causa:
VFD no responderá al control de velocidad desde la red cuando el canal de referencia esté programado en la tarjeta Comm y la unidad indique que el canal de referencia activo es la tarjeta Comm.

Resolución:
Cuando se utiliza el conjunto de salida 20 o 22, de forma predeterminada, el parámetro Net Ref se establece en 0. Este parámetro debe establecerse en 1 para controlar la velocidad desde la red para Devicnet o EtherNet IP.
El parámetro de referencia Net debe configurarse cada vez que se alimenta el VFD.
Parámetro de referencia Net 2A/1/4 = 1
La dirección puede configurarse con el Editor de instancias de clase o con un bloque de instrucciones de mensaje.

Schneider Electric Nigeria

Explore more
Range:
Articles that might be helpful Users group

Discuss this topic with experts

Visit our Community for first-hand insights from experts and peers on this topic and more.
Explore more
Range: