undefined undefined
{}

Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
How can we help you today?
¿Cuál es el número de pieza para el bloque de terminales FCN 40pt para un BMXDDI3202K?

Article available in these languages: English

Modulo de entrada digital M340

Un bloque de terminales FCN no está disponible. Sólo hay cables con un conector FCN acoplado en un extremo y un cable flexible o conectores HE10 en el otro extremo.


Los números de pieza de los cables con cable flexible son los siguientes:
BMXFCW303 - 3 m
BMXFCW503 - 5 m
BMXFCW1003 - 10 m

Los números de pieza para los cables con conectores HE10 son los siguientes:
BMXFCC053 - 0,5 m
BMXFCC103 - 1 m
BMXFCC203 - 2 m
BMXFCC303 - 3 m
BMXFCC503 - 5 m
BMXFCC1003 - 10m

Schneider Electric Nigeria

Explore more
Range:
Articles that might be helpful Users group

Discuss this topic with experts

Visit our Community for first-hand insights from experts and peers on this topic and more.
Explore more
Range: