undefined undefined
{}

Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
How can we help you today?
¿Qué indica BMECRA31210 MS y NS parpadeando en verde sin el LED RUN?

Article available in these languages: English

Cuestión:

Cuando se intenta configurar los drops remotos X80 y/o Quantum EIO, no se puede lograr que el drop remotoaparezca y se reconozca.

Línea de productos:

Modicon X80 IO, Modicon M580, Quantum EIO

Entorno:

Unity Pro

EcoStruxure Control Expert (anteriormente Unity Pro)

Resolución:

La condición mencionada podría indicar que la dirección incorrecta está configurada en los switches. Apague y, a continuación, gire cada interruptor alrededor y de vuelta a 0 para las decenas y de vuelta a 1 (o la dirección del drop remoto en específico) para las unidades.

Si no se recupera después del encendido, también puede deberse a que el M580 no ve físicamente el CRA (checar el cableado) o el CRA incorrecto fue seleccionado en la configuración del proyecto (hay varias opciones de CRA (para X80 IO), asegúrese de que la configuración coincida con el hardware).

En los ajustes de seguridad M580, TFTP, EIP y DHCP / BOOTP deben estar habilitados.

Si en los ajustes de seguridad ha activado el Control de Acceso, deberá activar (seleccionar) TFTP y EIP para comunicarse con los módulos CRA.

La red CRA debe aislarse pero otra razón por la que esto puede suceder es si otro módulo/dispositivo tiene la misma dirección IP que el módulo CRA asigna automáticamente.

Algo similar a un módulo OPC podría tener una IP predeterminada igual a la que el CRA intentaba asignar con base en el interruptor rotatorio de caída.

Schneider Electric Nigeria

Explore more
Product:
Range:
Articles that might be helpful Users group

Discuss this topic with experts

Visit our Community for first-hand insights from experts and peers on this topic and more.
Explore more
Product:
Range: