Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Duurzaamheidscriteria voor datacenters om in elke ontwikkelingsfase in te zetten

De duurzaamheid van datacenters blijft een onderwerp van discussie. De ene partij vindt dat de digitale transformatie zo snel gaat dat datacenters een potentieel ernstig milieurisico vormen door water- en energieverbruik, uitstoot van broeikasgassen en verspilling van verouderde apparatuur. Anderen zeggen juist dat datacenteroperators al jaren bezig zijn met duurzaamheidsinspanningen. Zij claimen dat de sector vergevorderd is in de toepassing van hernieuwbare energiebronnen en Energy Attribute Credits (EAC's), het minimaliseren van waterverbruik en de uitstoot van broeikasgassen, en circulair materiaalgebruik.

Maar wie heeft er gelijk?

Met ongefundeerde beweringen win je geen debatten. Beide partijen kunnen hun standpunt verdedigen met kwantitatieve beoordelingscriteria die worden gebruikt om prestaties te rapporteren en vergelijken. Maar in de datacenterindustrie is het onduidelijk naar welke maatstaven we moeten kijken. Daardoor is het voor bedrijven normaal geworden om voor hen gunstige cijfers te presenteren, zoals: "we hebben de uitstoot van broeikasgassen in de afgelopen drie jaar met 20% verminderd." Deze bewering kan zowel goed als slecht zijn, afhankelijk van het startpunt en de absolute uitstoot. Wat als dit bedrijf begon met een torenhoge uitstoot? Dan stoot het bedrijf alsnog een grote hoeveelheid broeikasgassen uit.

Voor datacenteroperators zijn er geen organisaties of normeringsinstanties die een standaard duurzaamheidsrapportage aanbevelen, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt in de financiële wereld waarin een gestandaardiseerde rapportage de norm is. Het is een serieus probleem waar een goed doordachte oplossing voor nodig is. 

We hebben samengewerkt met de datacenterindustrie en diverse verenigingen aan de totstandkoming van maatstaven voor de datacenterindustrie.In de whitepaper beschrijven we 23 maatstaven, verspreid over 5 hoofdcategorieën.

7o2q049due-phplw37qj

Met deze aanpak rapporteert elk bedrijf volgens dezelfde indeling dezelfde zaken. Dit zorgt voor een complete en gestandaardiseerde bedrijfsrapportage.

De whitepaper houdt rekening met de verschillende niveaus van verduurzaming: beginnend, gevorderd en vergevorderd. Beginnende bedrijven zullen met name rapporteren over energieverbruik, uitstoot van broeikasgassen en watergebruik. De 11 meeteenheden voor dit niveau zijn een mix van gemeten waarden zoals broeikasgasemissies en ratio's zoals koolstofgebruiksefficiëntie (CUE). Bedrijven die al gevorderd zijn, zullen ook kijken naar criteria in de categorie ‘Afval’ en vergevorderde bedrijven omvatten ook maatstaven in de categorie ‘Land en Biodiversiteit’. 

De whitepaper gaat zeer gedetailleerd in op de categorieën en meetmethoden. Datacenter serviceproviders en bedrijven die datacenters exploiteren, kunnen deze whitepaper gebruiken in hun weg naar verduurzaming. Een gestandaardiseerde indeling en rapportage komen niet alleen het bedrijf ten goede, maar ook klanten, omdat ze serviceproviders eerlijk kunnen vergelijken, én investeerders bij hun bedrijfsevaluatie.

Invoering van het Blockchain-certificeringsplatform van Wiztopic

Voor een veilige communicatie certificeert Schneider Electric vanaf 2 oktober 2019 de inhoud op Wiztrust. U kunt de authenticiteit op de website Wiztrust.com controleren voor zakelijke communicatie.
Persbericht weergeven (pdf, 185 kb) opens in new Window
Deel deze pagina:

Chat

Hebt u vragen of hebt u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.