Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Een nieuw circulair woningbouwconcept door studenten

Nederland erkent de klimaatproblemen en stelt als doel om CO²-neutraal en circulair te zijn in 2050. Het besef wordt steeds groter dat wij de eerste generatie zijn die de klimaatveranderingen erkennen en de laatste generatie die dit probleem kunnen oplossen. De huidige recessie door de pandemie laat zien hoe kwetsbaar wij zijn voor natuurlijke veranderingen. Ik ben van mening dat de techniek die nodig is al bestaat om dit probleem op te lossen. Het vereist echter genoeg kennis in de markt, techniek adaptatie en innovatieruimte door alle betrokken partijen in de keten.

In mijn vorige blog schreef ik over de studenten die onderdeel zijn van de oplossing voor het klimaatprobleem en de Solar Decathlon-wedstrijd {Link}. In deze blog wil ik verder ingaan op de inzichten die de studenten hebben opgedaan tijdens het ontwerpen en bouwen van een duurzame woning voor de Solar Decathlon. 

Van project naar grootschalige inzetbaarheid 

Een aantal studenten van de Hogeschool Utrecht is deze uitdaging aangegaan en heeft zich ingeschreven voor de Solar Decathlon-wedstrijd. De studenten noemen zichzelf team Celsius, wat staat voor: Circulair, Eyeopening, Limitless, Community, Innovative, Unconventional en Self-sufficient. De groep studenten heeft intensief samengewerkt met sponsoren en partners, waaronder Schneider Electric en van Wezel Elektrotechniek, om uiteindelijk een nieuwbouwconcept te ontwikkelen. Een van deze studenten is de Utrechtse bouwkunde student Jelle van Rossum, die bij het project betrokken is geweest als bouwtechnische engineer en verantwoordelijk was voor het beheren van materialen. 

Jelle: “Wanneer je iets voor school doet, maak je een rapport van je proces en dan zie je je opdracht vervolgens nooit meer terug. Nu ontstaat er echt iets fysieks.” 

Tijdens het project hebben de studenten veel ervaring opgedaan in onder andere het ontwerpen van gebouwen volgens de laatste duurzaamheidseisen. Jelle geeft aan dat momenteel veel gebouwd wordt met beton, maar door met hout te werken zorg je voor een lagere CO² voetprint. Daarnaast is hout ook betaalbaar, bewerkbaar en minder zwaar, dus perfect materiaal voor het woningontwerp van de studenten. Het kiezen van hout sluit aan op de circulaire en modulaire bouwvisie van de studenten. Ofwel minder bouwafval en een kortere bouwtijd.

In de praktijk was het werken met hout daarentegen niet altijd makkelijk. In de uitvoering was het een grote uitdaging om de stalen profielen te laten passen over de houten draagconstructie. De stalen profielen waren echter zo gemaakt dat ze de eerste keer niet pasten. In de praktijk werkte het anders dan verwacht in het ontwerp, hierdoor duurde het bouwen van dit onderdeel langer dan verwacht.

Ondanks de kleine tegenslagen hebben de studenten het project ervaren als een geweldige kans en bestempelen ze deze periode van het opdoen van praktijkervaring als onvergetelijk. 

Jelle: “Dit was een gave manier om studenten kennis te laten maken met een echte opdrachtgever en echte opdracht. Hoe schipper je tussen de ideeën, school en wat de opdrachtgever wil.”

Desondanks is het algehele concept van dit duurzame huis nog niet “vermarktbaar”, maar het geeft veel inzichten en levert ideeën en ervaring op voor de toekomst. De Hogeschool Utrecht gaat zich hier blijvend verder in ontwikkelen om deze inzichten en ideeën door te geven aan nieuwe studenten en marktpartijen. Door multidisciplinair te werk te gaan, is gebleken dat daadwerkelijk een duurzame woning gebouwd kan worden in een relatief korte tijd door studenten.

Ook studenten zonder technische achtergrond werkten mee aan dit project. Sarah Hasselman, die bedrijfskunde studeert, was eerst HRM-teammanager en vervolgens projectleider. Ze nam onder andere de rol van interne en externe communicatieadviseur op zich.

Sarah: “Voor mij was het circulaire aspect belangrijk. De innovatie zat in het hergebruik van materialen, voornamelijk op elementniveau. Door deze innovatie is de woning modulair en de elementen zijn makkelijk te verwijderen of toe te voegen. Hierdoor is de woning later uit te breiden en op die manier spreek je over een levensloopbestendige woning die ook nog eens zelfvoorzienend is. Ons concept biedt een opening voor los maakbare woningen. Er is nu nog geen geschikte oplossing maar ik denk wel dat ons project van toegevoegde waarde is geweest hiervoor.”

Studenten worden vaak onderschat. Ze hebben weliswaar weinig werkervaring, maar ze leren daarentegen wel over de nieuwste ontwikkelingen, methodes en onderzoeken in de schoolbanken. Ik zie dat juist de nieuwere (digitale) technieken oplossingen bieden voor de huidige uitdagingen. Met deze frisse combinatie kunnen studenten de problemen van morgen oplossen. Ik vind het mooi hoe deze studenten het duurzame woningbouwconcept hebben neergezet en kijk ernaar uit om de opgedane kennis samen met de Hogeschool Utrecht verder te ontwikkelen.

Het project is bijna afgerond. En nu?

De woning voor de Solar Decathlon 2020 staat momenteel in Zwolle en gaat naar Amersfoort. De installaties zijn aangelegd, maar uit de systeemtesten moet de komende maanden gaan blijken of alle installaties met elkaar samenwerken. Door de vertraging in de Solar Decathlon wedstrijd zullen de studenten in 2021 pas de woning officieel laten testen door de jury. Daaropvolgend wordt bekend of ze met prijzen naar huis gaan. Wil je meer te weten komen over de Solar Decathlon, bezoek dan hier de website. 

Ook op het gebied van elektrotechnisch ontwerp is er een interessante samenwerking geweest. Bij het ontwerp waren zowel studenten van het HBO als het MBO betrokken. De studenten hebben veel kennis vergaard over elektrotechnisch ontwerpen, met hulp van Schneider Electric en van Wezel Elektrotechniek. Zij gaven de studenten advies over de mogelijkheden met de elektrotechnische installatie. Een van de meest innovatieve toepassingen in de woning is de slimme groepenkast. Deze heeft naast de eisen vanuit de normen geïntegreerde energiemeting en vlamboog beveiliging. Hiermee zijn de energieprestaties inzichtelijk en werkt het volgens de nieuwste veiligheidsmogelijkheden voor groepenkast componenten. De data vanuit deze groepenkast worden doorgegeven aan een automatiseringssysteem dat is samengesteld en geprogrammeerd door de studenten. Momenteel worden de systeem integratie testen uitgevoerd en zal snel blijken of de woning meer energie opwekt dan het levert.

Invoering van het Blockchain-certificeringsplatform van Wiztrust

Voor een veilige communicatie certificeert Schneider Electric vanaf 2 oktober 2019 de inhoud op Wiztrust. U kunt de authenticiteit op de website Wiztrust.com controleren voor zakelijke communicatie.
Persbericht weergeven (pdf, 185 kb) opens in new Window
Deel deze pagina:

Chat

Hebt u vragen of hebt u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.