Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Efficiënte elektrische installaties eenvoudig berekenen

Nieuwe versie van EcoStruxure Power Design (voormalig Ecodial)  

Met trots delen we dat onze software voor het veilig en betrouwbaar ontwerpen van elektrische installaties, EcoStruxure Power Design (voorheen bekend als Ecodial), een mijlpaal heeft bereikt van 30 jaar.

Wat begon als software voor het besturingssysteem DOS, is inmiddels vele updates en upgrades verder en uitgegroeid tot een complete versie die voldoet aan de NEN1010-standaard. Al 30 jaar lang is naast de internationale versie ook een Nederlandse versie van de software beschikbaar. Bovendien is het productaanbod regelmatig geüpdatet en zijn nu ook de nieuwste producten toegevoegd.

Met EcoStruxure Power Design kiest u voor optimale selectiviteit, wat resulteert in een hoge bedrijfscontinuïteit, en cascadetechniek voor geoptimaliseerde kosten.

Wat is er nieuw in versie 5.0.1?
De nieuwe Nederlandse versie van EcoStruxure Power Design is nu beschikbaar. Hierin zijn de nieuwe Compact NSX en NSXm en de laatste UPS-systemen opgenomen. Uiteraard zijn ook kleine problemen opgelost en zijn er verbeteringen doorgevoerd voor de railkokersystemen. Daarnaast zijn er verbeteringen doorgevoerd in de selectiviteitsdata.

Internationale of Nederlandse versie kiezen?
Als het gaat om de keuze tussen de internationale of Nederlandse versie van EcoStruxure Power Design, zijn er een aantal factoren om te overwegen:

  1. Taalvoorkeur & locatie: Als u zich comfortabeler voelt bij het werken in uw moedertaal, is de Nederlandse versie een goede keuze. In de Nederlandse versie van EcoStruxure Power Design kunt u ook overschakelen naar Engels of Frans. Deze functionaliteit is handig als u bijvoorbeeld internationaal samenwerkt of als u meer vertrouwd bent met het werken in het Engels of Frans.
  2. NEN1010-norm: Als u in Nederland werkt en moet voldoen aan de NEN1010-standaard, dan is de Nederlandse versie van EcoStruxure Power Design de beste optie. Deze versie is specifiek afgestemd op de Nederlandse normen en vereisten.
  3. Productscope: De Nederlandse versie is gericht op de specifieke behoeften en producten die gangbaar zijn in Nederland. Dit kan handig zijn als u specifieke lokale producten en apparatuur wilt gebruiken.
  4. Ondersteuning: De Nederlandse versie wordt ondersteund door de lokale Schneider-organisatie, voor de internationale is dit niet het geval.

Als u echter comfortabel bent met het werken in het Engels en geen specifieke behoefte hebt aan de Nederlandse normen of lokale producten, kunt u overwegen om de internationale versie te gebruiken. Deze versie kan een bredere productscope hebben en is mogelijk geschikt voor een internationale context. Het is belangrijk om uw behoeften en voorkeuren af te wegen bij het kiezen tussen de internationale en Nederlandse versie. Hopelijk helpt dit u bij het maken van de juiste keuze!

Training
Er is een training beschikbaar voor EcoStruxure Power Design! Deze training is bedoeld om u vertrouwd te maken met de functionaliteiten en mogelijkheden van de software. Tijdens de training leert u hoe u elektrische schema's kunt ontwerpen, componenten kunt selecteren en de juiste bekabeling kunt bepalen. Als u meer wilt weten over trainingen, laat het ons dan weten via dit formulier!

Links:

Invoering van het Blockchain-certificeringsplatform van Wiztrust

Voor een veilige communicatie certificeert Schneider Electric vanaf 2 oktober 2019 de inhoud op Wiztrust. U kunt de authenticiteit op de website Wiztrust.com controleren voor zakelijke communicatie.
Persbericht weergeven (pdf, 185 kb) opens in new Window
Deel deze pagina:

Chat

Hebt u vragen of hebt u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.