Duurzaamheid is een verdienmodel
Duurzaamheid is een topprioriteit geworden voor de colocatie-industrie. Als groep noemden colocatieproviders duurzaamheid als hun tweede bedrijfsprioriteit - vlak na het verbeteren van de winstgevendheid. Duurzaamheid is ook cruciaal voor colocatiehuurders, dus colocatiebedrijven die verder zijn op het gebied van duurzaamheid zien direct een positieve invloed op de bedrijfsresultaten. Het is zelfs zo dat 84% van degenen die in een vroeg stadium duurzaamheidsinitiatieven hebben genomen een verbeterde merkreputatie noemt als voordeel en 82% heeft een toename van de inkomsten en de klantenwerving en/of -loyaliteit ervaren. De winst in inkomsten en reputatie wordt aangevuld met directe OpEx-besparingen die voortvloeien uit op duurzaamheid gerichte efficiëntieverbeteringen.
Het geheim van succesvolle duurzaamheidsinitiatieven
Welke strategieën en tactieken hebben colocatiebedrijven toegepast om van hun duurzaamheidsprogramma's een succes te maken? De studie van Forrester heeft aangetoond dat sterke duurzaamheidspartnerschappen een belangrijke factor zijn voor succesvolle bedrijven. Zo noemde 96% van de "high maturity" bedrijven op het gebied van duurzaamheid hun vertrouwde partners als essentieel voor het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen.
De respondenten gaven ook aan dat digitalisering van de datacenterinfrastructuur essentieel was om hen in staat te stellen gegevens te verzamelen en duurzaamheidsinitiatieven te monitoren. Meer digitalisering van de infrastructuur was het meest voorkomende antwoord toen de respondenten werd gevraagd naar hun topprioriteit op het gebied van duurzaamheid voor de komende 12 maanden.
Dus, hoe komen colocatie-aanbieders erachter of ze het goed doen op het gebied van duurzaamheid? Forrester stelde een maturiteitsmodel voor duurzaamheid op om te helpen bepalen waar bedrijven staan in hun duurzame evolutie. Het maturiteitsmodel, dat in de nieuwe studie wordt beschreven, omvat criteria zoals operationele efficiëntie (en het effect daarvan op koolstofemissies), mate van bedrijfsverantwoordelijkheid, duurzaamheidsconnecties en effectiviteit bij het meten van milieueffecten. Met dit model kunnen colocatiebedrijven meten waar ze zich bevinden op de duurzaamheidscurve van de sector en inzicht krijgen in de acties die ze moeten ondernemen om hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.
Toegang tot het volledige Forrester Consulting onderzoek
Download het volledige onderzoek "Reimagine Colocation Strategy with Sustainability Front of Mind" voor meer informatie over hoe colocatieproviders omgaan met de uitdaging van het ontwerpen en beheren van duurzame datacenters. Ontdek hoe respondenten duurzaamheidsdrijfveren en gemeenschappelijke uitdagingen op weg naar duurzaamheid rangschikken en de beschikking krijgen over aanvullende onderzoeksgegevens.
Ons team bij Schneider Electric is gedreven om belanghebbenden in de colocatie-industrie te helpen bij het streven naar duurzamere datacenters. Als je klaar bent om stappen te zetten om de duurzaamheid in je eigen organisatie te verbeteren, kunnen wij daarbij helpen. Neem contact op met ons Cloud en Service Provider team om mogelijkheden te bespreken om je duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.