Tijdens de 8e jaarlijkse conferentie kwamen 700 mensen uit meer dan 80 landen bijeen, waaronder meer dan 30 ministers en 50 CEO's, om te bespreken hoe de energie-efficiëntie kan worden versneld. Het evenement wordt gezamenlijk georganiseerd door de Franse minister voor Energietransitie Agnès Pannier-Runacher, IEA Executive Director Fatih Birol en Schneider Electric.
Een rapport dat vandaag voor de conferentie is gepubliceerd (Energy efficiency: The Decade for Action) benadrukt dat het opvoeren van de jaarlijkse vooruitgang op het gebied van energie-efficiëntie van de huidige 2,2% naar meer dan 4% per jaar in 2030 zou zorgen voor een essentiële vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd zou dit naar verwachting 12 miljoen banen opleveren, de toegang tot energie uitbreiden, energierekeningen verlagen, luchtvervuiling doen afnemen, landen minder afhankelijk maken van de invoer van fossiele brandstoffen, en leiden tot nog meer sociale en economische voordelen.
Verwacht wordt dat de investeringen in energie-efficiëntie in 2023 recordniveaus zullen bereiken, ondanks een vertraging van de jaarlijkse groei omdat de hoge kapitaalkosten zwaar wegen op potentiële nieuwe projecten. In het aangekondigde beleid zullen de investeringen in energie-efficiëntie naar verwachting met nog eens 50% stijgen. Om de jaarlijkse vooruitgang echter te verdubbelen, zullende investeringen in de sector moeten toenemen van 600 miljard dollar tot meer dan 1,8 biljard dollar in 2030.
Agnès Pannier-Runacher, De Franse minister voor Energietransitie, stelt: "Energiebesparing en energie-efficiëntie zijn de meest eenvoudige en voor de hand liggende antwoorden op zowel de energie- als de klimaatcrisis. Het is één van de meest cruciale acties voor een schone energietransitie.Daarom ben ik vereerd dat ik medeorganisator mag zijn van deze belangrijke mondiale conferentie. Ik ben blij dat ik nauw kan samenwerken met de International Energy Agency om de focus op energie-efficiëntie wereldwijd te versterken."
Fatih Birol, uitvoerend directeur van het IEA vertelt: "Vandaag zien we een sterke impuls voor energie-efficiëntie. Landen die samen meer dan 70% van het energieverbruik in de wereld voor hun rekening nemen, hebben een nieuw of verbeterd efficiëntiebeleid ingevoerd sinds het begin van de wereldwijde energiecrisis meer dan een jaar geleden. We moeten nu in een hogere versnelling schakelen en de vooruitgang op het gebied van energie-efficiëntie tegen het einde van dit decennium verdubbelen."
Jean-Pascal Tricoire, voorzitter van Schneider Electric, voegt daaraan toe: "Optimaliseren hoe we energie verbruiken is de prioriteit bij het aanpassen van de klimaat- en energiecrisis. We hebben alle ingrediënten. Wat we niet hebben, is tijd: We kunnen simpelweg niet meer tijd voorbij laten gaan voordat we de kracht van elektrificatie en digitale technologieën voor energie-efficiëntie ten volle inzetten."
Beleid zal een cruciale rol spelen bij de vraag of de wereld op korte, middellange en lange termijn resultaten boekt op het gebied van energie-efficiëntie. Het RePowerEU plan in Europa, de Inflation Reduction Act in de Verenigde Staten en het Green Transformation (GX) initiatief in Japan zijn enkele voorbeelden van beleidsmakers die hernieuwde inspanningen leveren om energie-efficiëntie te realiseren. Opkomende en ontwikkelende economieën - waaronder India, Chili en Zuid-Afrika - hebben progressieve maatregelen genomen om energie-efficiëntie op de voorgrond te plaatsen.
Om krachtigere maatregelen op het gebied van efficiëntie te blijven ondersteunen, heeft het IEA een beleids-toolkit voor overheden ontwikkeld en geactualiseerd. De toolkit bestaat uit 10 strategische principes over hoe de impact van alle energie-efficiëntiebeleidslijnen en -programma's kan worden gemaximaliseerd, alsook uit een reeks sectorale beleidspakketten beschikbaar voor regeringen die de belangrijkste beleidsmaatregelen belichten. De 2023 beleidstoolkit bevat twee nieuwe beleidspakketten over energiezuiniger koken en financiering, evenals updates van de bestaande pakketten.
Het rapport is hier beschikbaar.