Denk daarbij aan de volgende situaties:
• De bediening van schuifdeuren of rolluiken bij het gebruik van een vorkheftruck en andere voertuigen. Snelheid en mobiliteit zijn hierbij belangrijk.
• De bedradingsafstand afstand in de applicatie is zo groot dat het niet handig om de operator interface te betraden.
• De behoefte bestaat om nuttige informatie te verzamelen over het gebruik van drukknoppen en keuzeschakelaars (zowel bedraad als draadloos) om de operatie te verbeteren.
Het Harmony draadloze contactblok biedt in bovenstaande situaties dé oplossing voor machinebouwers en industriële eindgebruikers.
Hoe werkt het?
De vernieuwde ZBRT1/ZBRT2 contactblokken zijn volledig compatibel met het Harmony XB4 (metalen) en XB5 (kunststof) aanbod. Dit zorgt voor een snelle en kostenefficiënte oplossing. De draadloze en batterijloze contactblokken zenden een signaal naar een ontvanger die bedraad is met de applicatie. Het contactblok gaat tot wel 1 miljoen signalen mee, waardoor een lange levensduur gegarandeerd is.
Behoefte aan dataverzameling
Als de behoefte bestaat om data te verzamelen over het gebruik van uw machine, met als doel de operatie te verbeteren, heeft Schneider Electric de Harmony Hub ontwikkeld. Deze draadloze gateway vangt het signaal van het draadloze contactblok op en stuurt deze door naar de PLC. Hierdoor zijn waardevolle analyses mogelijk met behulp van EcoStruxure Machine Advisor. Het is mogelijk om tot wel 60 (draadloze) apparaten op de Harmony Hub aan te sluiten!
Voorbeelden van nuttige datapunten zijn:
• Meten van machine starts/stops
• Meten van machine resets
• Meten van gebruikte machine instellingen
• Lokaliseren van geactiveerde noodstopknoppen
Behoefte aan dataverzameling zonder draadloze toepassing
Het is ook mogelijk om waardevolle data te verzamelen met drukknoppen en keuzeschakelaars die al bedraad zijn. Het monitoring contactblok is namelijk eenvoudig naast of op een bestaand contact te klikken. Hierdoor is de digitale reis van dataverzameling eenvoudig te starten voor elke machinebouwer of industrieel eindgebruiker.