- Snelheid van decarbonisatie en temperatuurscenario's
Om net zero te bereiken, moet een bedrijf streven naar een zo groot mogelijke emissiereductie dat is afgestemd op de 1,5°C decarbonisatietrajecten van het Science Based Target Initiative. Volgens het SBTi zullen de meeste bedrijven uiteindelijk langetermijn emissiereducties van ten minste 90-95% verwezenlijken om Net Zero te bereiken.
- Scope van de reducties
Emissiereducties in samenhang met een net zero-toekomst moeten betrekking hebben op de gehele supply chain van een bedrijf, of ten minste op de onderdelen die verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de CO2-impact. Een belangrijk onderscheid tussen net zero en CO2-neutraal is dat net zero Scope 3-emissie reductiedoelstellingen moet bevatten.
- Specifieke richtlijnen voor CO2-compensatie
Het grootste deel van de emissiereducties voor net zero moet het resultaat zijn van maatregelen zonder het gebruik van CO2-compensaties. Hoewel enig gebruik van CO2-compensatie en verwijderingsmethoden op basis van natuurlijke oplossingen is toegestaan in de officiële SBTi Corporate Net-zero Standard, moet compensatie in de eerste plaats worden gebruikt als 1) het startpunt voor emissieverlagende activiteiten op de langere termijn of 2) alleen worden toegepast op emissies die onmogelijk te verminderen zijn in sectoren zonder gelijkwaardige en beschikbare CO2-vrije opties.
Geverifieerde CO2-compensaties van hoge kwaliteit zijn een nuttig en noodzakelijk instrument in de toolbox van elk bedrijf voor klimaatactie. Vooral om kortetermijndoelen te bereiken in de overgang naar net zero, voor het overbruggen van de kloof om onoverkomelijke restemissies aan te pakken, en voor het financieren van extra klimaatmitigatie na een emissiereductiedoelstelling is bereikt. Het mag echter niet worden gebruikt voor het verwezenlijken van langetermijndoelstellingen of in plaats van andere reductie- of transformatie- en duurzaamheidsstrategieën.