De inpassing van al deze duurzame energiebronnen in het bestaande elektriciteitsnetwerk gaat helaas niet zo eenvoudig als voorzien. Een van de belangrijkste problemen is dat ons elektriciteitsnetwerk helaas niet overal meer geschikt is om de stijgende hoeveelheid duurzame energiebronnen te kunnen transporteren. Dit noemen we netcongestie. De netbeheerders zijn druk bezig om het elektriciteitsnet te verzwaren. Dit kost echter tijd, waardoor de economische groei en verduurzaming van ons land geremd wordt.
Een holistische aanpak is in mijn ogen de sleutel voor de oplossing. Dit houdt in dat we het gehele elektriciteitsdistributiesysteem inclusief producenten en consumenten als geheel moeten zien. De sleutel voor het oplossen dient te liggen in samenwerken én het veranderen en verminderen van ons verbruik. We hebben hierbij hulp nodig van slimme systemen die ons helpen om samen te werken.
Voor gebouwen kunnen systemen worden toegepast die gedetailleerd informatie geven over het gebruik en de energieconsumptie, waardoor je bijvoorbeeld automatisch herkent dat in specifieke gedeeltes minder verlichting en verwarming noodzakelijk is waardoor geen onnodige verspilling plaatsvindt. Verder kunnen we na realisatie van energiebesparende maatregelen daadwerkelijk meten wat het effect hiervan is.
Ook is het mogelijk duurzame energie zelf op te wekken en deze op te slaan en te gebruiken op een gunstig moment. Dit noemen we Microgrids. Een dergelijk Microgrid kan je ook toepassen voor een wijk of bedrijventerrein. Hierbij maken we gezamenlijk gebruik van de duurzaam opgewekte energie en opslag waardoor opwek, opslag en verbruik beter en lokaal op elkaar worden afgestemd. Hierdoor komt er ruimte vrij in het elektriciteitsnetwerk en kan gezamenlijk energie ingekocht worden waardoor kosten worden bespaard.
Slimme systemen zoals Microgrids en Energiehubs vormen een belangrijke schakel in de energietransitie. Deze bieden een win-winsituatie voor gebruikers en netbeheerders en vormen de sleutel voor succes voor de groeiende toepassing van duurzame energiebronnen en het halen van klimaatdoelen. Deze slimme systemen helpen om op energie te besparen en ons verbruik aan te passen aan de duurzame energieopwekking.