Hoe kan een Power Management systeem u helpen met het optimaliseren van de uptime en efficiëntie?
22/02/2021
De eerste vraag die wellicht opkomt: “Waarom heb ik een Power Management Systeem nodig?” Het antwoord is vrij eenvoudig. Energiedistributiesystemen, elektrische installaties en micro grids worden steeds complexer. Er zijn meer belastingen en processen die storingsgevoelig zijn. En er zijn steeds meer gedistribueerde stroombronnen.
Denk bijvoorbeeld aan de introductie van LED-verlichting, toename van het aantal laadpalen in het straatbeeld en aan huis. Ook gebruik van frequentieregelaars en de toename aan zonnepanelen beïnvloeden de belasting van het stoomnetwerk. Faciliteiten worden groter en processen worden steeds kritischer. Onder meer vanwege veiligheid, kostenbeheersing en cybersecurity.
Dit alles betekent dat er uitgebreide monitoring nodig is om overzicht te houden op real-time data van uw energiedistributie. De verschuiving is al begonnen van een lineair, traditioneel distributiesysteem naar een nieuw, circulair distributiesysteem. Oftewel complexiteit en efficiëntie gaan omhoog.
Voor wie is Power Management eigenlijk?
Elke faciliteit is afhankelijk van energiedistributie om te allen tijde stroom van hoge kwaliteit te ontvangen om hun activiteiten draaiende te houden. In feite elk bedrijf dat concurrerend en operationeel efficiënt wil blijven. Dit kan dus variëren van grote en kritische faciliteiten zoals ziekenhuizen, datacenters, luchthavens, telecom, tot industriële installaties en commerciële gebouwen en campussen
Power Management Systemen bieden uitgebreide functionaliteiten voor verschillende toepassingen die relevant zijn voor alle soorten faciliteiten. Denk aan beheer van energiedata, analysetools voor vermogen, energie en kwaliteit, dashboarding, trends, alarmeringen en rapportages.
De voordelen van een Power Management Systeem:
- Voorkom elektrische branden en elektroschokken
- Sneller en veiliger herstel van storingen
- Betere uptime door voorkomen ongeplande uitval
- Geoptimaliseerd onderhoud en verlenging levensduur van elektrische apparaten en installaties
- Verlaging van energiekosten
- Vereenvoudig naleving van normen, voorschriften en wetgeving, bijvoorbeeld voor energiebeheer, koolstofemissies en stroomkwaliteit.
Met het oog op de toekomst is het onvermijdelijk dat ook uw energiedistributie(netwerk) de nodige aandacht behoeft. Waarborgen van veiligheid, continuïteit van stroomvoorziening en de stijgende aandacht voor duurzaamheid vragen om continue verbetering.
Digitaliseren van uw complete energiedistributienetwerk biedt daarbij praktische hulp. Zo geeft u uw facilitaire teams toegang tot actuele energiedata en digitaal monitoren van uw energienetwerk en elektrische installaties. Het real-time inzicht biedt de benodigde gegevens om risico-analyses te maken van apparatuur, installaties en downtime/storingen.
Lees het volledige verhaal in deze whitepaper >
Netherlands