Houtbouw: wat kunt u extra doen om brand door elektriciteit te voorkomen?
24/02/2022
Recent was in het nieuws te lezen dat 5% van de totale nieuwbouwwoningen in 2021, geheel of gedeeltelijk uit hout bestond. Dit is een goede ontwikkeling als het gaat om de CO2-doelstellingen, echter zijn er soms bedenkingen als het gaat om brandveiligheid van een woning. Deze bedenkingen hoeven er niet te zijn, zeker niet als er extra maatregen worden genomen in de elektrische installatie. Joost de Koning bespreekt de stappen die je extra kunt ondernemen voor woningen die geheel of gedeeltelijk zijn gerealiseerd met houtbouw om brand door elektriciteit te voorkomen.
Helaas zorgen elektrische installaties en elektrische apparatuur wel eens voor brand in woningen. Vaak als gevolg van ‘geknutsel’, slecht of niet uitgevoerd onderhoud, maar ook door domme pech. Een veel voorkomende oorzaak van oververhitting zijn contactovergangen zoals van: beschadigde snoeren, stekers, wandcontactdozen, schroef-/veerklemmen en kroonsteentjes.
Er bestaat een beveiligingstoestel die beveiligt tegen slechte contacten. Dit ‘beveiligingstoestel op basis van vlamboogdetectie’ detecteert een “vonkend” contact en schakelt vervolgens af. Op deze manier wordt brand voorkomen doordat het vonkende contact niet brandbare materialen laat ontvlammen.
In NEN1010-bepaling 421.7 wordt het aanbevolen om bijzondere maatregelen te nemen ter bescherming tegen de effecten van vlambogen in eindgroepen. Enkele voorbeelden van locaties en ruimten worden hierin benoemd zijn houten gebouwen en de slaapkamer.
Stekerbaar installeren
Bij stekerbaar installeren worden veel contactverbindingen toegevoegd aan de installatie. Hiermee wordt ook het risico op brand verhoogd. Een vlamboogbeveiligingstoestel geeft extra veiligheid aan de installatie doordat een slecht contact wordt gedetecteerd door de vlamboogbeveiliging.
De oplossing voor extra veiligheid
Schneider Electric heeft het ‘beveiligingstoestel op basis van vlamboogdetectie’, de Acti9 Vlamboogbeveiliging (AFDD) leverbaar in twee uitvoeringen; lastscheider+AFD, of installatieautomaat+AFD. De vlamboogbeveiliging wordt geinstalleerd in de groepenkast en adviseren we voor iedere groep met wandcontactdozen en lichtpunten.
Installatieautomaat+AFD
Lastscheider+AFD
Advanced groepenverdelers
Netherlands