Schneider Electric loopt voorop bij de energietransitie en het verduurzamen van nieuwe en bestaande gebouwen. De VSK+E-beurs was dan ook een geweldige gelegenheid om de relaties met partners en klanten te versterken én om onze visie op de energietransitie te delen.
Deze oplossingen voor net-zero gebouwen stonden in de spotlight
Er was veel belangstelling voor ons assortiment aan totaaloplossingen om bedrijven te helpen met het realiseren van net-zero gebouwen. Denk hierbij aan oplossingen zoals:
Steeds meer organisaties en bedrijven hebben behoefte (al dan niet opgelegd) om grip te krijgen op hun energieverbruik. Of het nu gaat om energie besparen, optimalisatie of efficiëntie, energiemonitoring is het startpunt om dit te realiseren.
EcoStruxure™ Energy Hub is een cloudgebaseerde energiemanagementsoftware-as-a-service die eenvoudig kan worden geïmplementeerd waarbij vooraf slechts een minimale investering nodig is. Of je nu één gebouw of een gebouwenportfolio wilt bewaken, met deze oplossing heb je onmiddellijk overal toegang tot je gegevens.
Uiterst betrouwbaar, flexibel en duurzaam slim opladen voor gebouwen van de toekomst. Optimaliseert het energieverbruik, maximaliseert de uptime en efficiëntie, en zorgt voor een naadloze gebruikerservaring voor installateurs, beheerders en EV-bestuurders.
Duurzaamheid is geen vluchtige trend. Voor een groeiend aantal consumenten is het een belangrijke factor bij het maken van een aankoopbeslissing. Daarom introduceren wij als eerste in de markt schakelmateriaal, gemaakt met gerecycled oceaanplastic en met een stijlvolle matzwarte afwerking. Merten schakelmateriaal is de ideale keuze voor iedereen die waarde hecht aan milieuvriendelijk en modern design.
Verduurzamen met elektrificatie en digitalisatie
Naast productinspiratie, vinden we met name ook kennis delen belangrijk om zo de energietransitie te kunnen maken. Veel kennis en inzichten werden op de beurs gedeeld over het verduurzamen met elektrificatie en digitalisatie.
Hans Smid, onze vicepresident Digital Energy Nederland en België, vertelde over de uitkomsten van een grootschalig onderzoek dat we hebben laten uitvoeren door IPSOS afgelopen jaar over verduurzaming van het Nederlandse bedrijfsleven. Hij vertelde over uitdagingen van bedrijven op dit gebied, maar deelde ook highlights. Bedrijven zien digitalisatie en elektrificatie als bewezen succesvolle middelen voor verduurzaming.
Duurzaam op de beurs
Duurzaamheid is de kern van wat we doen bij Schneider Electric. Wij streven naar een duurzame, positieve impact op onze planeet en maatschappij. Daarom hebben we dit jaar samengewerkt met circulaire standbouwpartner BuckDesign voor een minimale klimaatimpact. Deze compenseren we via de R-ladder, een veelgebruikt model met strategieën voor circulair ondernemen.
Dit was geheel in lijn met de pledge die we hebben ondertekend, een initiatief vanuit de Koninklijke Jaarbeurs om evenementen te verduurzamen. Met aandacht voor afvalscheiding, duurzaam horeca-assortiment en duurzaamheidsthema’s op de beurs.
Wil je alles weten over het CO2-neutraal maken van gebouwen en jouw duurzaamheidsambities sneller bereiken? Jouw key accountmanager van Schneider Electric staat klaar om je te begeleiden.