Branden kunnen op elk moment - en zonder waarschuwing - toeslaan. Als bedrijf moet je daarom zorgen voor een maximale brandpreventie die gebruikmaakt van de nieuwste technologieën om elektrische branden te voorkomen, voordat ze kunnen uitgroeien tot een ware ramp. Managers kunnen hierop inspelen door het verbeteren van de veiligheid van hun bedrijven en verder te gaan dan alleen de minimumvereisten van brandpreventie om bedrijf, personeel en goederen te beschermen.
Wie zijn de belangrijkste stakeholders?
Elektrische installaties moeten tijdens de ontwerp- en implementatiefase voldoen aan lokale standaarden en normen. Alle componenten en onderdelen van de elektrische installatie moeten voldoen aan de meest recente regels en (bouw)voorschriften op het gebied van bedrading en elektrificatie. Maar wil je een maximale veiligheid kunnen waarborgen voor je bedrijf, dan zul je bereid moeten zijn om verder te kijken dan de huidige normen.
De huidige regelgeving doet prima werk als het gaat om de bescherming van gebouwen tegen brandgevaar door kortsluiting en overbelasting, met name door stroomonderbrekers verplicht te stellen. Maar bedrijven moeten zich ook bewust zijn van de risico's van verslechterde, verouderde netwerken en fouten die gemaakt kunnen zijn tijdens de installatie.
Losse bekabeling, gebrekkige isolatie of slechte verbindingen - zelfs iets kleins als een schroef die niet goed is aangedraaid - kunnen het risico op brand binnen een elektrische installatie of netwerk aanzienlijk verhogen. Als bedrijf moet je oplossingen kiezen die verder gaan dan het minimum bij het opsporen en voorkomen van elektrische branden.
De slimme aanpak bij brandpreventie
Preventie is verreweg de beste remedie tegen elektrische branden. Je zult daarom altijd verder moeten kijken dan alleen het aanpakken van overbelasting. Bedrijven doen er goed aan om slimme oplossingen te onderzoeken die een brand kunnen stoppen, nog voordat deze zelfs maar de kans heeft om te beginnen. Met het voorkomen van een brand zet je dus een dikke streep door de kosten van schade en reparaties, die enorm kunnen oplopen en het voortbestaan van je bedrijf in gevaar brengen.
Slimme brandbeveiliging is cruciaal op elk niveau van het elektrische circuit; van het schakelbord tot de distributie van elektriciteit. Een gecentraliseerd systeem dat apparatuur monitort en afwijkingen detecteert, geeft alle informatie die nodig is om het brandrisico te beperken.
Voor maximale bescherming hebben bedrijven slimme, geïntegreerde oplossingen nodig die brand en brandgevaar op elk niveau detecteren. Dit betekent extra bescherming voor het schakelbord en het netwerk op alle niveaus van de elektrische installatie, ondersteund door een gecentraliseerd systeem voor monitoring en proactief ingrijpen.
Het gebruik van aardlekschakelaars (RCD's) tegen isolatiefouten die worden veroorzaakt door aardlekstromen van meer dan 300 mA, is een bekende oplossing. De ComPact NSX-serie van Schneider Electric biedt deze aardlekbeveiliging als een klassieke overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging. Naast deze bescherming kan het product ook permanente aardlekstroommeting bieden die, indien aangesloten op een monitoringssysteem, pre-alarming en monitoring van elke afwijking in de isolatie mogelijk maakt.
Onbeschermde elektrische schakelborden zijn brandgevoelig. Ze kunnen aangetast worden door knaagdieren en interne oververhitting. De norm IEC 61439-2 pakt deze risico's aan, waardoor naleving een must is.
Het voldoen aan deze ontwerp- en productieregels voor schakelborden neemt het risico van verbindingsfouten echter niet weg. Er kan een kritieke opeenvolging van gebeurtenissen optreden waardoor er een risico ontstaat op branden en explosies.
Er zijn verschillende manieren om de prestaties en bescherming van apparatuur te waarborgen:
- Schneider Electric heeft recent de PowerLogic HeatTag geïntroduceerd. Een systeem dat met slimme sensoren gasdeeltjes afkomstig van kabels kan detecteren. Voordat gevaarlijk hoge temperaturen echt kritiek worden, zijn operators al gewaarschuwd.
- Het toevoegen van geteste en voorbewerkte accessoires aan het schakelbord, om elektrische aansluitingen te verbeteren. Zoals het Linergy-systeem van Schneider Electric of speciale elementen op apparaten die vervorming voorkomen, zoals EverLink.
- Continue thermische bewaking voor een vroegtijdige opsporing van defecte verbindingen en temperatuuralarmering. De Schneider Electric’s Easergy TH110 en CL110 thermische sensoren kunnen, wanneer ze zijn geïnstalleerd op kritieke plekken van het schakelmateriaal, nauwkeurige metingen uitvoeren bij aansluitingen en van omgevingstemperatuur.
Bovendien moeten eindcircuits beschermd worden door een apparaat dat vlambogen detecteert (AFDD) voor een betere brandpreventie.
Elektrische circuits verouderen ongelijkmatig en onvoorspelbaar, dus voortdurende monitoring en het kunnen voorspellen van onderhoud zijn essentieel om brandrisico te beperken. Cloud analytics helpt met analyses van systemen en apparatuur om de status en geschiedenis van je meest kritische apparatuur te interpreteren met preventieve meldingen en 24/7 ondersteuning. De EcoStruxure™ Asset Advisor van Schneider Electric analyseert de gezondheid van systemen en apparatuur en geeft op conditie gebaseerde, proactieve aanbevelingen voor het plannen van regulier onderhoud.
Wanneer je alle risico’s van gebouwen of installaties in ogenschouw neemt, zou brand bovenaan de agenda moeten staan. Hoewel brand veel voorkomt en vele mogelijke oorzaken kan hebben, is brandpreventie toch eenvoudig met de juiste aanpak. Door slimme oplossingen in het gehele elektrische circuit te integreren, zijn netwerken beschermd tegen gevaren die onopgemerkt kunnen blijven: installatiefouten en verouderde componenten. Op deze manier biedt slimme elektrische brandpreventie zowel betrouwbare bescherming als… peace of mind!