Door: Jean-Luc Huijens
Met de nieuwste IIoT-oplossingen kan jij onze nieuwe systemen integreren met jouw oudere zonder dat je alles hoeft te vervangen. Beter nog, wanneer de technologie zich verder ontwikkelt, kan je daarvan profiteren zonder jouw huidige opstelling op te geven. Dit noemen we ‘future proofing’.
‘Future proofing’ is beter voor de portemonnee en de planeet
‘Future proofing’ is al vakertoegepast in onze moderne wereld omdat veel van de bestaande infrastructuur al tientallen jaren, zo niet eeuwen bestaat. Met de komst van elektriciteit, telefoonlijnen en internet hebben we bijvoorbeeld niet zomaar alles opnieuw opgebouwd met elke golf van nieuwe technologie. Dat zou kostbaar, onpraktisch en onhoudbaar zijn. In plaats daarvan vertrouwden we op een aanpak waarbij we adapters zoals modems voor internet installeerden, zodat we de oude analoge kabels van telefoondraden konden blijven gebruiken voor het signaal, of een set top box toen digitale televisie voor het eerst opkwam.
Waarom jij niet jouw hele automatiseringssysteem hoeft te vervangen
Er zijn een paar redenen waarom het mogelijk is om deze aanpak te gebruiken met ons nieuwe universele automatiseringsplatform, EcoStruxure Automation Expert:
- Hardware en software zijn ontkoppeld
Stel je voor dat je elke keer dat je de software wilt updaten een nieuwe telefoon moet kopen. Het klinkt als een goed idee, maar wanneer de klant momenteel zijn besturingssystemen wil updaten, moet zowel zijn hardware als software worden vervangen. EcoStruxure Automation Expert, koppelt hardware los van software, zodat wanneer een fabriek moet worden gemoderniseerd, ze hun software en applicatieprogramma's kunnen behouden en alleen hun hardware kunnen updaten.
- Pak in en hergebruik/vervang aanpak
Met een benadering van inpakken en vervangen/hergebruiken wordt een soort adapter gekoppeld aan verouderde apparatuur en applicatieprogramma's, zodat deze kunnen worden opgenomen in nieuwe technologieplatforms. Dit is kosteneffectiever, minder tijdrovend en duurzamer voor alle betrokkenen. Het zuinig omgaan met onze hulpbronnen is iets waar we op elk bedrijfsniveau rekening mee moeten houden.
De juiste IIoT-oplossing zorgt ervoor dat bestaande industriële apparatuur sneller en eenvoudiger kan worden geïntegreerd met de nieuwste technologieën. Future proofing betekent dat hetzelfde kan worden gedaan met toekomstige upgrades. Dit is belangrijk omdat de technologie sneller evolueert dan ooit. Bedrijven moeten kunnen profiteren van deze nieuwe ontwikkelingen om concurrerender te zijn in de markt door efficiëntie, flexibiliteit en duurzaamheid te verbeteren.
Modernisering betekent niet noodzakelijkerwijs het vervangen van al jouw automatiseringssystemen. Onze ‘future proofing'-benadering betekent dat jij kan profiteren van de vooruitgang in automatiseringstechnologieën, zonder dat je jouw huidige systemen hoeft op te geven. Dat is goed nieuws voor zowel jouw financiële prestaties als de planeet.