Pas het juiste type aardlekbeveiliging toe volgens NEN1010:2020
21/12/2021
In oktober 2020 is de nieuwe versie NEN1010:2020 gepubliceerd. Hierin staan een aantal wijzigingen en verduidelijkingen rond het gebruik van aardlekbeveiligingen. Met name de aardlekbeveiligingen voor gebruik door leken hebben een aantal specifieke eisen gekregen.
Voor toepassing in woningen (“leken”) mogen alleen zogenaamde “spanning-onafhankelijke” aardlekschakelaars of aardlekautomaten toegepast worden. De normvermelding op het product zal dan ook EN 61008-2-1 of EN 61009-2-1 moeten zijn. Wanneer er op het product alleen de normvermelding EN 61008-1 of EN 61009-1 staat is dit onvoldoende en is het niet te zien of dit een “spanning-afhankelijke” of “spanning-onafhankelijke” aardlekbeveiliging is.
Er zijn op de markt veel aardlekschakelaars volgens NEN-EN-IEC 61008-1 en aardlekautomaten volgens NEN-EN-IEC 61009-1 te koop die “spanning-afhankelijk” zijn, maar deze mogen dus niet worden toegepast volgens NEN1010:2020.
Uiteraard voldoen de in Nederland leverbare Schneider Electric aardlekschakelaars en aardlekautomaten aan de strenge eisen van eerdergenoemde EN normen. Koop uw Schneider Electric aardlekbeveiligingen bij geautoriseerde verkooppunten en pas goed op bij het aankopen van “vreemde” fabrikanten.
Voor meer informatie over de nieuwe versie NEN1010:2020 kunt u hier het volledige artikel lezen.
Netherlands