Samenwerken aan herstel, hervorming en de veerkracht van Europa
30/09/2020
Op 30 juni heeft onze CEO en voorzitter Jean-Pascal Tricoire samen met andere CEO’s een open brief gestuurd aan de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement. De organisaties vertegenwoordigen 1,7 miljoen werknemers en 600 miljard euro omzet. In de brief staan diverse initiatieven om samen te werken aan het herstel, hervorming en de veerkracht van Europa. In dit artikel beschrijf ik 3 hoofdthema’s uit deze brief en licht ik ze nader toe.
- Opwekking Hernieuwbare Energie
- Elektrificatie
- Duurzame, Innovatieve en Digitale oplossingen
Opwekking Hernieuwbare Energie
Een snelle uitbreiding van de capaciteit voor hernieuwbare energie is nodig als basis voor de transformatie van alle industrieën.
Wereldwijd werd vorig jaar voor 176 gigawatt aan nieuwe hernieuwbare energieprojecten toegevoegd (*1). Daarmee waren alle hernieuwbare energiebronnen samen goed voor 72% van alle nieuwe capaciteit. Zonne- (98GW) en windenergie (59GW) kenden de grootste groei, samen goed voor 90% van de wereldwijde toename in capaciteit. Waterkracht (12GW), bio-energie (6GW) en geothermie (<1GW) vertoonden minder groei.
Deze cijfers klinken op het eerste gezicht mooi. Echter, in 2019 bestond nog slechts 34,7% van de totale capaciteit wereldwijd uit groene stroom. Verduurzaming aan de aanbod zijde zal veel sneller moeten om klimaatdoelstellingen te halen. We hebben dus beleid nodig dat investeringen stimuleert en daarmee de groei van hernieuwbare energie t.o.v. niet-hernieuwbare energiebronnen versnelt.
Elektrificatie
Elektrificatie van de energievraag en het verbinden van energiesystemen in verschillende markten is een van de kern strategieën om minder CO2 uitstoot te krijgen in de energiesector.
Elektrische apparaten zijn vaak efficiënter dan alternatieven die zijn gebaseerd op fossiele brandstoffen. En de kosten om deze elektriciteit te produceren vanuit hernieuwbare bronnen is steeds rendabeler geworden in vergelijking met andere (fossiele) elektriciteitsopwekkers.
Elektrificatie is met name een passende oplossing voor decarbonisatie van warmtevraag in gebouwen, onder andere door gebruik te maken van elektrische warmtepompen.
Ook elektrificatie van productieprocessen is onontkoombaar om de industrie netto CO2-neutraal te maken. Uiteindelijk moeten de fossiele brandstoffen in de industrie volledig zijn vervangen door duurzaam opgewekte elektriciteit. Hier zijn vele nieuwe technologieen voor nodig. Een extra opgave hierbij is het inpassen van het (tot nu toe) sterk fluctuerende aanbod van hernieuwbare elektriciteit in het industriele proces.
In industriele processen waar energie wordt gebruikt om erg hoge temperaturen te bereiken is electrificatie een stuk lastiger. Om hier naar een volledige decarbonisatie te gaan moet i.p.v. elektriciteit meer gedacht worden aan hernieuwbaar of CO2-neutraal gas.
In de transportsector kan decarbonisatie van licht transport en persoonsvervoer worden gerealiseerd door het gebruik van elektrische voertuigen met een batterij. Voor lange afstand of zwaar transport, vooral vrachtvervoer over de weg, scheepvaart en luchtvaart moet er meer gedacht worden aan een combinatie van waterstof en synthetische vloeistoffen uit waterstof. Deze brandstoffen kunnen dan geproduceerd worden in gebieden waar voldoende gebruik gemaakt kan worden van hernieuwbare elektrische bronnen.
Het is belangrijk om kostenefficiente electrificatie te stimuleren. Dat kan door op grote schaal te werken aan versterking van slimme elektriciteitsnetten en de ontwikkeling van oplaadinfrastructuren voor elektrische voertuigen.
Digitalisering
Digitalisering is de sleutel in het bouwen van een duurzame en welvarende toekomst. Het is een essentiële factor om efficiëntie, duurzaamheid en decarbonisatie te combineren.
Met digitale oplossingen hebben we de mogelijkheid om de volgende generatie in Europa een koolstofvrije en circulaire economie te bieden en het proces hier naartoe aanzienlijk te versnellen.
Een belangrijk onderdeel hiervan is prioriteit geven aan decarbonisatie en verduurzaming binnen gebouwen. Gebouwen zijn namelijk de grootste energieverbruikers ter wereld en verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het energieverbruik in de EU. Onze interne schattingen voorspellen dat het zou kunnen oplopen tot 50% als we de bouwsector en zijn waardeketen meenemen.
Digitalisering helpt op diverse vlakken.
Ten eerste ondersteunt het de verbetering van de energie-efficiëntie, het energieverbruik. Ten tweede versimpelt en verduidelijkt digitalisering de integratie van hernieuwbare energie. Tegelijkertijd stelt het hernieuwbare installaties in staat om flexibiliteitsdiensten te bieden met behulp van databeheer.
Ten tweede biedt digitalisering oplossingen voor het bereiken van koolstofvrije productie in nieuwbouw. Digitale oplossingen zijn bijzonder competitief en disruptief, brengen efficiëntie in bestaande gebouwen, maar worden (nog) nauwelijks erkend in de huidige regelgevingskaders in heel Europa.
Dat, terwijl digitale oplossingen niet in enkele maanden, maar zelfs weken geïmplementeerd kunnen worden.
Conclusie
We leven in een tijd dat een groene en duurzame toekomst te combineren is met welvaart voor ons allen. Bij Schneider Electric geloven we dat bedrijven een positieve impact kunnen hebben en kunnen bijdragen aan maatschappelijke vooruitgang. De oplossing is te vinden in meerdere lagen:
- Het verhogen van het aanbod van groene, hernieuwbare energie
- Het stimuleren van gebruik van elektriciteit als alternatief voor fossiele brandstoffen
- Het gebruiken van slimme digitale oplossingen om deze ontwikkelingen te versnellen
We stellen iedereen in staat om het meeste uit hun energie en middelen te halen. We pionieren met digitale oplossingen voor duurzaamheid. We hebben de plicht om winstgevend te zijn. We hebben ook de verantwoordelijkheid om te bouwen aan een veerkrachtige en duurzame toekomst waarin energie en digitaal voor iedereen beschikbaar zijn. Dit zijn fundamentele mensenrechten die toegang geven tot een fatsoenlijk en veilig leven, en tot onderwijs en economie.
*1 Bron: International Renewable Energy Agency
Netherlands