Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Schneider Electric´s nieuwe Easy UPS 3S vereenvoudigt businesscontinuïteit voor MKB

18/11/2019

Schneider Electric, marktleider in digitale transformatie van energiemanagement en automatisering, lanceert de Easy UPS 3S. De Easy UPS 3S is een 10-to-40kVA Uninterruptible Power Supply (UPS), oftewel een noodstroomvoorziening. De UPS heeft krachtige specificaties en een compact design en is gemakkelijk te installeren, gebruiken en onderhouden – om zo businesscontinuïteit voor midden en kleine bedrijf eenvoudiger te maken. 

De Easy UPS 3S combineert een compact ontwerp met geavanceerde producteigenschappen. De UPS beschermt belangrijke apparaten in verschillende omgevingen tegen schade door uitval schommelingen of pieken in de stroomvoorziening. Deze unit levert tot 96% efficiëntie in dubbele conversie-modus en tot 99% efficiëntie in de energiebesparende ECO-modus. Hiermee wordt de standaard in de industrie voor 10-tot-40kVA UPS naar een hoger niveau getild.

De UPS is beschikbaar met of zonder batterijen. Klanten profiteren ook van de start-up service optie waarmee ze ervan zijn verzekerd dat de Easy UPS 3S veilig en optimaal is geconfigureerd. 

“Easy UPS 3S beantwoordt de vraag in de markt naar een oplossing die optimaal vermogen, betrouwbaarheid, gemak en kwaliteit biedt en makkelijk te beheren is voor midden en kleine bedrijven, datacenters en productiefaciliteiten”, zegt Pedro Robredo, vice-president in Secure Power bij Schneider Electric. “Met het gebruiksgemak, concurrerend vermogen en veelzijdigheid is de Easy UPS 3S ideaal in te zetten in zeer uiteenlopende industrieën en omgevingen.”

Dit nieuwe product is robuust met een breed bereik voor de ingangsspanning en een sterke overbelastingsbeveiliging. De Easy UPS 3S is ontworpen en getest aan de hand van strenge Schneider Electric procedures – waardoor de UPS perfect past in een datacenter, maar ook in licht industriële omgevingen. Het apparaat is gemakkelijk te manoevreren en de installatie is eenvoudig. Het intuïtieve display interface biedt gemakkelijke configuratie en monitoring. Gebruikers kunnen op afstand de UPS-status monitoren en managen met behulp van Schneider Electric´s EcoStruxure™ IT cloud-gebaseerde en on-premise softwarepakketten. De flexibiliteit, veelzijdigheid en het concurrerendvermogen van de Easy UPS 3S, inclusief de snelle levertijd en grote verscheidenheid aan toepassingen, maken het geschikt voor elk midden of kleinbedrijf. Onze wereldwijde service, met lokale netwerken van servicespecialisten, biedt klanten een ruim pakket aan diensten gedurende de complete levensduur van de Easy UPS 3S.

 

Innovatieve en gebruiksvriendelijke Easy UPS 3S toepassingen bevatten: 

• Temperatuur tijdens bedrijf tot 40°C

• Speciale coating voor bescherming in ruige omgevingen 

• Gemakkelijk te vervangen stoffilter 

• Gemakkelijk toegankelijk voor onderhoud via het magnetische voorpaneel 

• Interne, externe en batterij-opties van derden

• Gemakkelijk monitoren en managen met EcoStruxure IT’s cloud-gebaseerde en on-premise softwarepakketten in combinatie met de optionele Network Card. 

• Easy Loop-test verifieert UPS-prestaties voordat de lading aangesloten wordt, zonder dat er een belastingsweerstand nodig is.

 

Klik hier om meer te weten te komen over Easy UPS 3S.

Lees meer over EcoStruxure IT

Netherlands

Invoering van het Blockchain-certificeringsplatform van Wiztopic

Voor een veilige communicatie certificeert Schneider Electric vanaf 2 oktober 2019 de inhoud op Wiztrust. U kunt de authenticiteit op de website Wiztrust.com controleren voor zakelijke communicatie.

Uw browser is verouderd en er is sprake van bekende beveiligingsproblemen. Ook worden mogelijk niet alle functies van deze website of andere websites weergegeven. Upgrade uw browser om gebruik te kunnen maken van alle functies van deze website. De nieuwste versie voor Google Chrome, Mozilla Firefox of Microsoft Edge wordt aanbevolen voor optimale functionaliteit.

Chat

Hebt u vragen of hebt u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.