Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Schneider Electric introduceert uniforme kleurstelling voor TeSys producten

Vanaf oktober 2021 worden de kleuren van de behuizing binnen het portfolio TeSys K, TeSys D, TeSys GV, TeSys CAD en TeSys LRD aangepast aan de nieuwe kleurenstandaard en merkrichtlijnen voor Schneider Electric componenten. Dit betekent dat de behuizing van deze componenten wijzigt van wit naar een uniforme kleurstelling antracietgrijs. Deze nieuwe meer robuuste en industriële kleurstelling draagt bij aan een uniforme uitstraling van onder andere besturingspanelen waar meerdere componenten van Schneider Electric worden toegepast.

Waarom deze nieuwe kleurstelling?

Deze nieuwe robuuste en industriële kleurstelling een meer uniforme uitstraling voor omgevingen waar meerdere componenten van Schneider Electric worden toegepast.

Waarom een nieuwe naamstelling?

De nieuwe namen hebben betrekking op de functie van de verschillende productgroepen. Hierdoor zijn productgroepen gemakkelijker te herkennen zonder specifieke kennis van de product reeksen.

Een kort overzicht:

TeSys D         TeSys Deca (9-150A)

TeSys F         TeSys Giga (185-800A)

TeSys T         TeSys Tera (0-800A)

TeSys U         TeSys Ultra (0-38)

TeSys island   TeSys island (0-80A)

 

Motorbeveiliging (GV*)  > TeSys Power

Motorbesturing (K, D, F)  > TeSys Control

Motoroverbelastingsbeveiliging (LR*) > TeSys Protect

Intelligente motorbesturing (TeSys T, TeSys island) > TeSys Active

 

Op welke productreferenties is de wijziging van toepassing?

Deze wijziging is van toepassing op alle beschikbare producten binnen het TeSys K, TeSys D, TeSys GV, TeSys CAD en TeSys LRD aanbod. De veranderingen worden in 2 fasen uitgevoerd: 

Fase 1 in oktober 2021 -> 

Fase 2 in januari 2022 ->

In bijgevoegde Excelbestanden leest u  een uitgebreid overzicht van de productreferenties per fase.

Wat verandert er aan de producten?

Er veranderen een aantal technische eigenschappen om de bestaande, robuuste producten verder te verbeteren. De wijzigingen zijn: 

• Verbeterde vuurbestendigheid, conform IEC60335 voor huishoudelijke toepassingen

• Duurzame verpakking die gemaakt is van 100% gerecyclede materialen, zonder gebruik van plastic vulmateriaal

• Vernieuwde “multischroef” waar alle schroevendraaiers op passen

• GV2 en GV3: een verbeterde type 2 coördinatie tabel (lcu=100kA bij 400V) en een verbeterde draaigreep

• Stofdicht hulpcontact geschikt voor 1mA PLC-aansturing

Per wanneer is deze wijziging?

Vanaf oktober 2021 worden de wijziging gefaseerd ingevoerd. In fase 1 worden bijna alle wijzigingen doorgevoerd, waaronder de vernieuwde eigenschappen en de nieuwe kleurstelling antracietgrijs. In fase 2 worden vervolgens de verbeterde draaigreep (GV2 en GV3) en het stofdichte hulpcontact (1mA) geïntroduceerd. 

Wat verandert er niet aan de producten?

De artikelnummers, brutoprijzen en de technische eigenschappen van de producten met een nieuwe kleurstelling blijven ongewijzigd. Ook alle bestaande productcertificeringen blijven van toepassing.

Kan ik bij mijn bestelling een keuze maken uit de witte of antracietgrijze producten?

Na introductie van de antracieten variant zal er naar verwachting gedurende 6 maanden een gemengde voorraad in de kleurstellingen wit en antracietgrijs worden uitgeleverd. Wij kunnen gedurende deze periode niet garanderen dat de producten in de kleurstelling wit of antracietgrijs worden uitgeleverd. Wij verwachten dat binnen 2 maanden 80% van de productreferenties volledig zijn overgegaan op de nieuwe kleurstelling. Wilt u zeker zijn van producten in de huidige witte kleurstelling, dan adviseren wij u voor september 2021 uw bestelling te plaatsen. 

Kan ik in de toekomst nog witte producten verkrijgen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden? 

Gezien de grootte van de veranderingen, zal geen servicevoorraad in de kleurstelling wit aanwezig zijn. Zodra de voorraad in de kleurstelling wit volledig is uitgeleverd, worden er alleen producten in de kleurstelling antracietgrijs uitgeleverd. Mocht u voor servicedoeleinden alleen witte producten willen gebruiken, dan adviseren wij u deze voor september 2021 te bestellen.

Als ik een andere vraag heb, waar kan ik dan het beste terecht?

Voor vragen kunt u uiteraard contact opnemen met uw Schneider Electric accountmanager of via het Schneider Electric Customer Care Center, telefoonnummer +31(0)23 5124 124.

Invoering van het Blockchain-certificeringsplatform van Wiztrust

Voor een veilige communicatie certificeert Schneider Electric vanaf 2 oktober 2019 de inhoud op Wiztrust. U kunt de authenticiteit op de website Wiztrust.com controleren voor zakelijke communicatie.
Persbericht weergeven (pdf, 185 kb) opens in new Window
Deel deze pagina:

Chat

Hebt u vragen of hebt u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.