Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Schneider Electric levert flexibiliteit, robuustheid en efficiëntie met de nieuwe range vloerstaande behuizingen met een gereduceerde CO2 footprint - PanelSeT SFN

Hoofddorp, Nederland

26/10/2023

De nieuwe generatie PanelSeT SFN is een verbeterde versie van de succesvolle Spacial SF. Het is de eerste behuizing gemaakt van staal met een gereduceerde CO2-uitstoot.

- De nieuwe PanelSeT SFN is duurzaam vervaardigd met 50% gerecycled staal en duurzame energie. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot met 34% verminderd.

- Een modulair ontwerp met een geschroefde structuur zorgt voor maximale schaalbaarheid en flexibiliteit, waarbij de kitversie de opslagruimte tot 80% vermindert

- Het aanbod zal in oktober 2023 breed beschikbaar zijn.

Schneider Electric™, leider op het gebied van de digitale transformatie van energiebeheer en automatisering, heeft vandaag zijn volgende generatie vloerstaande modulaire koolstofarme stalen behuizingen PanelSeT SFN aangekondigd.

De zeer aanpasbare behuizing, speciaal ontworpen voor automatiserings- en bedieningspanelen en stroomverdeelpanelen, zal beschikbaar zijn in oktober 2023. In navolging van de vorige Spacial SF, is de PanelSeT SFN speciaal ontworpen voor industriële omgevingen, zonne-energie- en elektriciteitsnetwerken en transport-, water- en afvalwaterinfrastructuren. De integratie met de vorige versie (Spacial SF) is naadloos, waardoor een eenvoudige retrofit mogelijk is met behoud van identieke afmetingen, symmetrie, mechanische eigenschappen, bevestigingspunten en certificeringen.

60% van de mondiale organisaties verwacht dat hun investeringen voor duurzaamheid de komende twee jaar zullen stijgen. Er is een duurzame verschuiving weg van fossiele brandstoffen richting elektriciteit.

Henri Berthe, Vice President, Universal Enclosures: “Met de lancering van de volgende generatie PanelSeT SFN hopen we om robuustere, efficiëntere en duurzamere oplossingen te bieden via Elektriciteit 4.0 die ook in hoge mate aanpasbaar zijn aan de veranderende regelgeving, waardoor kritische infrastructuur uiteindelijk klaar kan zijn voor de toekomst.”

De nieuwste versie biedt verschillende unieke voordelen en functies:

- Duurzaam: PanelSeT SFN is klaar voor de toekomst en speciaal ontworpen met het oog op de milieuvoorschriften. Het is gemaakt van 50% recyclebaar staal vervaardigd met hernieuwbare energiebronnen. Het beschikt ook over een milieuvriendelijke verpakking met 80% gerecycled karton en bijna geen plastic.

- Robuust: met een nieuw uniek gepatenteerd frameontwerp met een geschroefde structuur, is hij bestand tegen een statische belasting tot 1500 kg.

- Efficiënt: Er is een nieuwe snelbevestigingsbeugel ontworpen en halfgesloten deurscharnieren voor eenvoudige verwijdering van de deur. De installatie ervan vergt minder mankracht en kan eenvoudig door één persoon worden gedaan.

- Flexibel en aanpasbaar: verkrijgbaar als standaardmodel of kit, met 60 afmetingen beschikbaar in verschillende versies. Het modulaire ontwerp maakt tot 600 combinaties mogelijk. Daarnaast is het mogelijk maatwerk en co-engineering te leveren.

Meer informatie over het verlagen van je voetafdruk.

Invoering van het Blockchain-certificeringsplatform van Wiztopic

Voor een veilige communicatie certificeert Schneider Electric vanaf 2 oktober 2019 de inhoud op Wiztrust. U kunt de authenticiteit op de website Wiztrust.com controleren voor zakelijke communicatie.
Persbericht weergeven (pdf, 185 kb) opens in new Window
Deel deze pagina:

Chat

Hebt u vragen of hebt u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.