Schneider Electric maakt duurzame verpakkingen een topprioriteit
09/11/2021
In lijn met de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf, maakt Schneider Electric bekend om duurzame verpakkingen een topprioriteit te maken. Alle productlanceringen krijgen vanaf nu automatisch een nieuwe duurzamere verpakking en ook huidige producten worden gefaseerd omgezet naar een duurzamer alternatief als de huidige voorraad op is.
Minder chemicaliën, meer plantaardige grondstoffen
De nieuwe duurzame verpakkingen zijn voor minimaal 70% gemaakt van gerecycled materiaal. Door te kiezen voor bruine dozen, is het niet langer nodig de dozen te bleken met bijbehorende verontreinigende chemicaliën en energie. Daarnaast is de groene verf op de nieuwe verpakkingen op basis van plantaardige olie of water.
Concrete voordelen van de overstap naar een duurzamere verpakking
- Vermindering van nieuwe houtpulp die wordt gebruikt bij het maken van verse kartonnen dozen
- Tot 60% reductie van chemische stoffen in het grondwater
- Tot 60% reductie van waterverbruik en -lozing
- Tot 88% stofreductie in de luchtemissie
Schneider Electric kondigt aan de transitie naar een duurzamere verpakking uiterlijk in 2025 afgerond te hebben. Uiteraard maakt het bedrijf de huidige voorraad dozen op, waardoor sommige producten nog tijdelijk in de oude verpakkingen geleverd worden. In Nederland is momenteel 5% van de producten voorzien van een duurzame verpakkingen, maar dit wordt 100% in 2025.
Lees hier meer over de duurzaamheidsstrategie van Schneider Electric.
Netherlands