Smart building event gemist? Dit waren de hoogtepunten
25/05/2021
Benieuwd wat de toegevoegde waarde van een slim gebouw is voor zowel gebruikers als beleggers? Onlangs organiseerde Schneider Electric in samenwerking met Smart Workplace het Smart Building Event. Een online evenement over het hoe en waarom rondom slimme gebouwen. Voor iedereen die er niet bij kon zijn delen we hieronder de hoogtepunten van die middag, die werd geleid door Debby Slofstra, country president bij Schneider Electric in Nederland.
Je pand verduurzamen kost zo anderhalf jaar
Wist je dat je jouw kantoorpand niet meer mag verhuren als het op 1 januari 2023 niet minimaal het C-label draagt? Met die deur viel Daniëlle Strating, Consultant bij het Duurzaam Innovatieteam van Rabobank, in huis. Haar advies is om tijdig te beginnen met het verduurzamen van je pand. Je bent namelijk zo anderhalf jaar verder.
Met een speciale duurzaamheidsvastgoed-tool kun je als ondernemer in kaart brengen welke investering er nodig is en wat het oplevert. Het aanbrengen van tl-ledverlichting kost gemiddeld 20.000 euro, maar bespaart je jaarlijks 7800 euro. Ook bespaar je er 24 ton CO2-uitstoot mee.
Daarnaast zijn er aantrekkelijke kortingen op leningen voor ondernemers die hun pand willen verduurzamen; denk aan 0,3 tot 0,6% korting op de reguliere rente. Voor wie nóg een reden wil hebben om te verduurzamen: de nieuwe generatie talent (millennials en Gen Z’ers) kiest steeds vaker voor een bedrijf dat bezig is met duurzaam ondernemen.
Regel het licht met een app
Bijna 40% van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door gebouwen. Dat vertelde Ruud van der Sman, Senior Smart Solution Manager bij EDGE. EDGE ontwikkelt duurzame en gezonde gebouwen waarbij Smart Building-technologie de basis is om deze doelen te realiseren.
EDGE ontwikkelt IoT-enabled gebouwen op basis van wetenschappelijke onderzoeken die kijken naar de menselijke behoeften. Zo probeert EDGE zowel te voldoen aan duurzaamheidseisen en aan het welbevinden van gebruikers in de gebouwen. Elk EDGE-gebouw is bijvoorbeeld geschikt om aan alle mogelijke applicaties gekoppeld te worden. Dit gebeurt via de gestandaardiseerde gebouwdata die via API-connecties lopen.
Vervolgens kunnen er standaard applicaties gekoppeld worden aan het gebouw, maar ook aanvullende mobiele applicaties, óók van derden. Hierbij kun je denken aan het bedienen van licht en temperatuur. Deze services (zoals licht en temperatuur) kunnen bediend worden via één of meerdere apps. Het slimme licht gaat automatisch aan bij beweging in de ruimte, maar kan via de app ook handmatig aan en uit worden gezet. Dat betekent niet alleen een duurzamer pand, maar ook bijvoorbeeld géén lichtknopjes meer om schoon te maken.
De toekomst is Smart Building as a Service
In de tijd van video on demand en je eten thuis laten bezorgen, kan het slimme gebouw als een service bijna niet achterblijven. Dat zei Robert Rosier, CEO bij TPEX. Zij bieden geïntegreerde diensten voor slimme gebouwen. De Smart Building as a Service-dienstverlening vereenvoudigt het ontwerpproces, de implementatie, de financiering en het beheer zodanig dat een gebouw duurzamer kan worden gemaakt, tegen lagere kosten.
Door onder meer Covid-19 zijn er al maanden minder mensen op de werkvloer; moeten alle koel- of lichtsystemen dan blijven doordraaien? Met een zogenaamde ‘digital twin’ van jouw slimme gebouw krijg je precies inzichtelijk waar het energieverbruik zit (en dus de kosten worden gemaakt) en waar je kunt besparen.
We zitten veel binnen, een slim en gezond gebouw is essentieel
Grote kans dat je de afgelopen maanden hebt ervaren hoe fijn het is een goede werkplek te hebben. Daarom zet Schneider Electric zich in voor duurzame, slimme en gezonde gebouwen. De voordelen van een slim gebouw zijn eindeloos, vertelde Thijs Wichers, Systems en Architecture Designer bij Schneider Electric.
Voor mensen creëer je een fijne plek, waar het makkelijk is om vergaderruimtes te boeken en waar (werk-)temperatuur perfect is. Voor de planeet besparen slimme gebouwen tientallen tonnen CO2 per jaar ten opzichte van niet-slimme gebouwen. En, toch ook niet geheel onbelangrijk, de vastgoedwaarde van een slim gebouw stijgt enorm.
Genoeg werk aan de winkel dus, concludeerde ook Slofstra aan het eind van het event. Ben je benieuwd naar haar visie op het verduurzamen van gebouwen? Lees dan hier verder.
Ben je geïnspireerd en wil je weten hoe je jouw gebouw slim kunt maken? Vraag een demo aan of neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.
Netherlands