Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Storm Systems biedt UPS-monitoring- en storingsdienst aan met Schneider Electric

Storm Systems, specialist in UPS-beheerservice, biedt met software van Schneider Electric een UPS-monitoringsdienst aan om organisaties te ondersteunen met onderhoud, controle en verduurzaming van UPS-systemen. De resultaten bij klanten zijn succesvol. Een Rotterdams opslag-, verwerkings- en logistiek bedrijf liet zijn oude UPS-systeem vernieuwen na een grondige analyse met de monitoring en beheersoftware EcoStruxure™ IT Expert, wat door optimalisatie een besparing van 70% in energieverbruik opleverde.

Wanneer IT-systemen uitvallen door een stroomstoring, kunnen bedrijfskritische processen in gevaar komen. Een UPS-systeem vangt schommelingen in het stroomnet op en zorgt voor noodstroom, waardoor deze processen niet onderbroken worden, en bijvoorbeeld de kassa van een bioscoop of het alarm van een zorginstelling blijft functioneren. Helaas worden veel UPS-systemen van organisaties niet goed onderhouden of is de status van de apparatuur onbekend of nooit gecontroleerd, waardoor het systeem niet goed meer kan functioneren op het moment dat het juist nodig is.

Met EcoStruxure IT Expert houdt Storm Systems elk UPS-systeem van klanten 24/7 in de gaten. Dit is een cloud-gebaseerde, leveranciersonafhankelijke beheeroplossing die overal monitoring en inzicht in fysieke IT-infrastructuur mogelijk maakt. Met 50 sensoren en via vooraf ingestelde parameters controleert de tool zaken als status, gezondheid, temperatuur, batterijcapaciteit en levensduur, alsook de prestatie van het UPS-systeem na eventuele stroomuitval. Wanneer metingen onder een bepaalde waarde zakken, komt Storm Systems direct in actie om het op te lossen.

Meten is weten, én verduurzamen

Voor elke IT-omgeving is aan de hand van Data Center Infrastructure Management (DCIM)-software de optimale capaciteit van een UPS-systeem te bepalen. Bij ondercapaciteit is de beschikbaarheid van het IT-systeem niet gegarandeerd en is het van belang om op te schalen. Maar het tegendeel komt ook voor: nadat het 16 jaar oude UPS-systeem van een opslag-, verwerkings- en logistiek bedrijf uit de Rotterdamse havens een testperiode van een maand bij Storm Systems had doorlopen, bleek er sprake te zijn van grote overcapaciteit. Het UPS-vermogen werd verlaagd, waardoor het energieverbruik van het UPS-systeem met maar liefst 70% verminderde. Toepassing van lithium-ion batterijen, die minder impact hebben op het milieu door onder andere een langere levensduur en compactere omvang, zorgden naast de optimalisatie vervolgens voor verdere verduurzaming van het systeem.

Waardevolle partnerschap

De UPS-monitoring- en storingsdienst is ontwikkeld in samenwerking met Schneider Electric, leider in de digitale transformatie van energiebeheer en industriële automatisering. Schneider levert niet alleen de cloudomgeving en de UPS-systemen, maar voorziet Storm Systems ook van strategisch, technisch advies.

Het partnerschap dat het mogelijk maakt dat bedrijfskritische processen dag en nacht van stroom zijn voorzien, is een geruststellende gedachte voor bedrijven met een behoefte aan ontzorging.

Jesse van Dijk, eigenaar van Storm Connect en moederbedrijf van Storm Systems: “Schneider is een waardevolle partner met een naamsbekendheid die vertrouwen geeft. Ze leveren hoge kwaliteitssoftware en hebben een leveranciersonafhankelijk systeem waar elke klant met een UPS-systeem op aangesloten kan worden. We zijn een gouden combinatie.”

Invoering van het Blockchain-certificeringsplatform van Wiztopic

Voor een veilige communicatie certificeert Schneider Electric vanaf 2 oktober 2019 de inhoud op Wiztrust. U kunt de authenticiteit op de website Wiztrust.com controleren voor zakelijke communicatie.
Persbericht weergeven (pdf, 185 kb) opens in new Window
Deel deze pagina:

Chat

Hebt u vragen of hebt u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.