Zit jij 1 december in Parc des Princes?
23/09/2021
Koop bij Rexel, Schuurman, Oosterberg en/ of Solar Schneider Electric Schakelmateriaal, en maak kans op 2 kaarten voor PSG-Nice op 1 december, inclusief 2 hotelovernachtingen.
Schneider Electric Schakelmateriaal
Schakelmateriaal is een essentieel onderdeel van iedere woning. Wit is de standaard kleur, maar steeds vaker zien we dat schakelmateriaal in het interieurontwerp wordt meegenomen. Schneider Electric levert schakelmateriaal met verschillende functionaliteiten, in verschillende kleuren en designs. Denk aan wandcontactdozen met aparte USBpoorten, dimmers, raambediening, 3 standen schakelaar, bewegingssensoren, schemerschakelaars en veel meer. En dat in onder andere hout, aluminium, glas en verschillende kleuren zoals antraciet, grijs en wit.
Flexibele sokkel die razendsnel te monteren is
Merten QuickFlex-sokkels zijn compatibel met al het verzonken schakelmateriaal van Schneider Electric en bieden maximale veiligheid tijdens de installatie. Alle inzetstukken van Merten System M en Merten System Design en de bijbehorende afdekramen kunnen worden gemonteerd op deze sokkels. Zo stel je eenvoudig een complete set schakelmateriaal samen met de QuickFlex-sokkel als uitgangspunt.
De QuickFlex-sokkels hebben hun naam onder andere te danken aan de verkorte en universele montage van alle componenten. Deze robuuste sokkels laten zich moeiteloos installeren, zelfs wanneer de ondergrond niet vlak is. De sokkels zijn voorzien van een massieve metalen borgring die ervoor zorgt dat de bevestigingsplaat niet vervormt tijdens de installatie. Ook zijn er innovatieve accessoires verkrijgbaar zoals led- of bluetooth-modules.
Hulp nodig met het ontwerp?
Gebruik onze schakelkeuze hulp.
Ga jij voor de toptransfer?
Koop t/m 7 november schakelmateriaal van Schneider Electric en maak kans op 2 kaarten voor PSG-OGC Nice op 1 december, incl. 2 hotelnachten.
Meer over deze actie lees je op mySchneider ->
Netherlands