Wat gebeurt er wanneer een hacker de aansturing van een elektriciteitsverdeelstation op afstand overneemt? De gevolgen zijn niet te overzien wanneer hij willekeurig netten in- of uitschakelt. Machines, gebouwen of een landingsbaan kunnen dan onverwachts uitvallen. Wat vraagt dit van een netbeheerder? Hoe zorgen zij ervoor dat hun installaties bestand zijn tegen aanvallen van buitenaf?
Beveiligingsrelais: hart van netwerkbeveiliging
Bij een storing in ons elektriciteitsnetwerk dient te worden voorkomen dat er schade optreedt. Beveiligingsrelais meten stroom en spanning en grijpen in door het openen van een vermogensschakelaar indien een grens wordt overschreden. Ze vormen dus het hart qua beveiliging van ons elektriciteitsnetwerk.
Geschiedenis digitale communicatie
Met de komst van het digitale beveiligingsrelais in de jaren 80 werd het mogelijk digitaal te communiceren. Er ontstonden diverse communicatieprotocollen voor apparatuur in een elektriciteitsverdeelstation en het bovenliggende besturingssysteem. Standaardisatie van protocollen vond plaats in de jaren 90 met de introductie van standaard IEC 60870-5-10x. Deze communicatiestandaarden zijn signaal-georiënteerd. Dit houdt in dat er voor elke signaal een uniek adres dient te zijn. Voor communicatie moeten deze adressenlijsten worden gekoppeld (mapping). Aangezien er in een elektriciteitsverdeelstation een groot aantal relais is, loopt het aantal configuratielijsten op.
Het volledige artikel werd geschreven door Joep Dekker, System Specialist bij Schneider Electric, en gedeeld door Installatie Journaal, hét vakmagazine voor elektrotechnische installateurs en projectleiders.