Nieuw APC by Schneider Electric NetBotz® monitorings- en managementsysteem verbetert fysieke beveiliging aan de edge
18/11/2019
Schneider Electric, leider in digitale transformatie van energiemanagement en automatisering, kondigt vandaag het nieuwe APC NetBotz® monitorings- en managementsysteem aan. NetBotz biedt verbeterde monitoring, management en controle van IT-systemen. De nieuwe line-up bestaat uit de NetBotz Rack Monitor 750 en de NetBotz Camera Pod 165.
De NetBotz 750 is het resultaat van 20 jaar voortdurende innovatie. Het biedt de eerste verdediging tegen IT-downtime met een krachtig nieuw softwareplatform en vereenvoudigd sensormanagement. Het systeem geeft IT-professionals het zicht en de controle die nodig is om om te gaan met de fysieke en omgevingsgevaren voor edge datacenters, zoals hitte en vochtigheid, waterlekken, rook en vuur, diefstal en menselijke fouten. De alerts en sensordata van de NetBotz kunnen centraal beheerd worden vanuit het cloudgebaseerde DCIM-platform EcoStruxure IT.
"IT-apparatuur is de afgelopen jaren zo bedrijfszeker geworden dat mensen soms vergeten hoe belangrijk de omgeving is", zegt Ron Catanzaro, VP Rack Systems en NetBotz bij Schneider Electric. "Door de toename van verspreide edge-netwerken wordt IT tegenwoordig vaak geïmplementeerd op atypische computerlocaties met veel voetverkeer en onvoorspelbare omgevingsomstandigheden. Detectie, bewaking en toegangscontrole is dus van cruciaal belang. De volgende generatie NetBotz is de oplossing om deze zeer gespecialiseerde omgevingen te beschermen."
Volgens het onderzoek van Infonetics verliezen organisaties tot wel 100 miljoen dollar per jaar door downtime. 11% van de uitval van datacenters wordt veroorzaakt door alledaagse omgevingsrisico’s zoals waterlekken, hitte en vochtigheid.
De nieuwe productlijn heeft de volgende features - voortbouwend op de beste beveiligings- en omgevingscontrole van de huidige NetBotz productreeks:
- Geïntegreerde bewaking, detectie en badge toegangscontrole met behulp van één enkel IP-adres vereenvoudigd management en maakt installatie sneller;
- Nieuwe high-definition, low-light camera’s voor beter zicht dat nodig is om de unieke dreigingen van edge datacenters tegen te gaan;
- Video-opnames gebaseerd op waarschuwingen zoals waargenomen beweging of deuropeningen, vermindert de complexiteit van het managen van de beveiligingsbeelden;
- De combinatie van badge toegangscontrole en video-opnames biedt een krachtige controle, die organisaties helpt de verschillende data-normen te handhaven;
- Ondersteuning voor draadloze sensoren versnelt de installatie.
De NetBotz Rack Monitor 750 en Camera Pod 165 zijn nu verkrijgbaar. De NetBotz 250, die in oktober 2016 is gelanceerd, blijft beschikbaar als omgevingscontrole-oplossing op instapniveau.
Netherlands