Modulair en digitaal load managementsysteem
TeSys island is een volledig gedigitaliseerd load managementsysteem ontworpen om motoren en andere elektrische belastingen tot 37kW/ 80 Ampère (AC3) te schakelen, te beveiligen en te beheren. Het is een modulair systeem dat bestaat uit motorstarters en digitale of analoge I/O-modules welke met elkaar verbonden zijn en gemonteerd zijn op een DIN-rail. Een groot voordeel van TeSys island is dat er geen hulp bedrading nodig is omdat de modules met elkaar verbonden zijn met zogenaamde ribbon cables. De intelligentie bevindt zich in de bus coupler die fungeert als het brein van het complete eiland.
Als het eerste volledig digitale en functie georiënteerde load managementsysteem, voldoet TeSys island aan de vereisten van Industrie 4.0. Het biedt een eenvoudige en betrouwbare manier om machinebelasting te monitoren en aanpassingen te doen op basis van data inzichten.
Integratie met EcoStruxure en derden
TeSys island is volledig geïntegreerd in de EcoStruxure architectuur van Schneider Electric. Dankzij de open architectuur kan TeSys island eenvoudig worden geïntegreerd in automatiseringsoplossingen van derde partijen. TeSys island ondersteunt verschillende veldbussen zoals EtherNet/IP, Modbus TCP, Profinet en Profibus.
“De digitale voetafdruk van TeSys island elimineert de behoefte aan besturingsbedrading en vermindert de benodigde I/O-modules in de PLC, waardoor het 40% sneller te integreren is en de installatiekosten met 30% afnemen in vergelijking met traditionele oplossingen.”
Vereenvoudigde selectie, configuratie en inbedrijfstelling
TeSys island introduceert het concept van Avatars, digitale objecten met geïntegreerde, voorgeprogrammeerde functies die machinebouwers ontlasten van het schrijven van software. Handmatige programmeertaken worden hiermee aanzienlijk beperkt wat resulteert in een kortere programmeertijd van de PLC.
- Avatars zorgen voor een eenvoudige programmering en integratie in het systeem
- Vooraf gedefinieerde functionaliteiten kunnen intuïtief worden aangepast aan de toepassingsbehoeften van de gebruiker
- De integratie met Modicon PLC’s van Schneider Electric evenals PLC's van derden wordt uitgevoerd met eenvoudig te gebruiken functieblokken
- Avatars helpen om de time to market te verkorten. Configuraties uit eerdere fases van een project kunnen worden hergebruikt
- De bus coupler beschikt over SD-kaart functionaliteit om configuraties eenvoudig over te zetten naar een ander TeSys island
- Individuele functies in een Avatar kunnen eenvoudig worden getest met de inbedrijfstellingsfunctie zonder de aanwezigheid van een PLC of PLC-programma
EcoStruxure Motor Control Configurator
Het samenstellen van uw TeSys island gebeurt eenvoudig en snel met de EcoStruxure Motor Control Configurator. Deze configurator is gratis beschikbaar op de website van Schneider Electric. De Motor Control Configurator is essentieel bij het ontwerpen van uw TeSys island omdat deze keuzehulp gebruikt wordt om functie aan de hardware toekennen middels de TeSys Avatars. Na afronding van de configuratie genereert de configurator alle relevante documentatie zoals CAD-files, schema’s, materiaallijst, handleidingen en productinformatiepagina’s.
Meer uptime dankzij ingebouwde intelligentie
TeSys island biedt ingebouwde intelligentie met de mogelijkheid om gedetailleerde machinedata te interpreteren voor vereenvoudigd onderhoud en verbeterde efficiëntie. Dit resulteert in minder stilstand van machines.
- TeSys island biedt machinebouwers en eindgebruikers de mogelijkheid om hun load management systeem via een beveiligd web portaal in bedrijf te stellen, te monitoren en te onderhouden
- TeSys island biedt machinebouwers de mogelijkheid om klanten te voorzien van voorspellend onderhoudsdiensten op basis van real-time load management data
- Het systeem verstuurt een waarschuwing voordat het systeem tript waardoor een abnormale of kritieke toestand tijdig kan worden gedetecteerd en ongeplande downtime wordt voorkomen
- De integratie met EcoStruxure Augmented Operator Advisor en EcoStruxure Machine Advisor tilt bediening en onderhoud van machines naar een hoger productiviteitsniveau
- TeSys island bespaart aanzienlijk op arbeid en componenten (PLC I/O’s, hulp bedrading, hulpcontacten) omdat één bus coupler al deze functionaliteiten vervult
- Systeem bestaat uit DOL-starters en Input/ Output modules
- Systeem beheert motoren en andere elektrische belastingen tot 80A/ 37 kW
- Maximaal 20 modules/ 1 meter met één bus coupler
- Voldoet aan internationale normen
- Energiemonitoring op niveau van de belasting
- Cyberbeveiliging geïntegreerd in het systeem (Achilles Level 2 en veiligheid tot Cat. 2)
- TÜV-gecertificeerd (veilige stop 0 en 1 met bedradings categorie 1 t/m 3, geschikt voor Pl c,d (prestatieniveau) en SIL-niveau 3)
- Open connectiviteit dankzij EtherNet/IP en Modbus TCP-veldbussen
- Slechts 20 commerciële referenties voor het complete systeem, inclusief 5 standaard motorstarters en 5 SIL-motorstarters
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van TeSys island van Schneider Electric? Hieronder vindt u diverse ondersteunende materialen. Kijk voor meer informatie ook op se.com/nl/tesysisland