Is het mogelijk om de positie van de nul in Masterpact ACB van links naar rechts te wijzigen?
De Masterpact NW vermogenschakelaar (ACB: Air Circuit Breaker) is verkrijgbaar met de nul-positie aan beide zijden. Deze optie moet worden geselecteerd op het moment dat de ACB wordt besteld. De optie is niet beschikbaar voor de Masterpact NT.
Opmerking:
In een bestaande Masterpact ACB is het zeer omvangrijkk om de nul-positie van links naar rechts te wijzigen, omdat de interne bekabeling van de ACB voor de nul aan linkerzijde niet hetzelfde is als voor de nul aan rechterzijde. Voor een dergelijke wijziging moet de volledige ACB worden ontmanteld. Het foutief aansluiten van de nul zal leiden tot een verkeerde werking van de Micrologic beveiliging in de ACB, zoals onterechte uitschakeling, foutieve meting, enz. Het is in de praktijk dus niet mogelijk om in een bestaande ACB ter plaatse neutraal van links naar rechts te wijzigen.