Veelgestelde vragen

Wat is de functie van de batterij gebruikt in de Micrologic beveiliging?

Publicatiedatum: 16 juni 2011

Met deze batterij worden de storingslampjes (leds) op de frontplaat van de Micrologic beveiliging gevoedt en kunnen ze worden getest.

Opmerking:
1. De batterijreferentie is 33593 en de levensduur van de batterij is 10 jaar.  
2. Raadpleeg de bijlage voor de batterijvervangingsprocedure.                                                                                                                        

(zie bijlage)

Bent u geholpen met deze informatie?

Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?

Niet gevonden wat u zocht?

Neem dan contact op met ons Customer Care Center. Ons Customer Care Center kan uw vragen beantwoorden via livechat en telefoon van 8:00 tot 17:00, van maandag t/m vrijdag.