Wat is het minimale motorvermogen dat kan worden gebruikt op een Altivar 31/312/61/71 ?
De nominaalstroom van de motor ( In ) mag niet minder zijn dan 0,2 maal de nominale stroom van de regelaar als de motor wordt bestuurd door Altivar 31/312/61/71, voor voor thermische beveiliging.
Voor de veiligheid van de motor moet de programmering van de parameters echter overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van de motor.