Welke punten moeten gecontroleerd worden wanneer de verbinding tussen een M340 en een pc via een USB-aansluiting niet werkt?
Als de verbinding tussen een M340 PLC en een pc via de kabel BMXXCAUSBH018 of BMXXCAUSBH045 niet werkt, controleer dan de volgende punten:
- In Unity, controleer of het adres van de PLC "SYS" is en of de ondersteuning "USB" is.
- Controleer of de "PLC USB Driver" in de Driver Manager aanwezig is (en installeer deze indien nodig).
- In het venster "Computerbeheer" (Werkpost, klik met de rechtermuisknop, Beheren), controleer of de service "USB PLC" de status "Gestart" heeft (start de service indien nodig).
- Controleer of het apparaat BMX CPU aanwezig is in het Windows Apparatenbeheer.
- Controleer of er een USB-icoon in de taakbalk van Windows staat.
Als de verbinding nog steeds niet werkt.
- Probeer een verbindingstest door de firewall uit te schakelen,
- Verwijder en installeer de PLC USB driver opnieuw.
Illustraties:
Instellen van het PLC-adres in Unity Pro
(zie schermafdruk)
Computerbeheer venster.
(zie schermafdruk)
(zie schermafdruk)
Computerbeheer venster.
(zie schermafdruk)
Aanwezigheid van de M340 in Apparaatbeheer.
(zie schermafdruk)
(zie schermafdruk)
Taakbalk
(zie schermafdruk)