Hoe kan de simulator van Unity Pro met de simulator van Vijeo Designer worden gekoppeld?
Wanneer Vijeo Designer en Unity Pro op uw PC geïnstalleerd zijn, kunt u tegelijk de twee toepassingen [PLC] en [HMI] simuleren en ze laten communiceren met elkaar. -
In Unity:
- volstaat het om de toepassing in de simulator te laden en de PLC(simulator) in RUN te plaatsen.
In Vijeo Designer:
- Moet er een Modbus TCP/IP-apparaat worden geconfigureerd in de rubriek I/O driver.
- Het Ethernet-adres van het Modbus-apparaat moet dat van de Unity simulator zijn, met name 127.0.0.1.
Dit kan ook het IP-adres van de pc zijn - Start de simulator in het menu "Build > Simulation".
Afbeelding van de configuratie van het Modbus-apparaat in Vijeo Designer:
(zie schermafdruk)