Veelgestelde vragen

Welk adres moet in PL7 Pro worden gedeclareerd om een verbinding te maken met een PLC via de XIP-driver?

Publicatiedatum: 07 maart 2018

Om een verbinding met een PLC via de XIP-driver tot stand te brengen, moeten de driver en het adres van de PLC als volgt worden ingesteld:

  • Driver: naam van het profiel van de XIP-driver, doorgaans XIP01
  • Adres: {nr. net, nr. station}SYS, bijvoorbeeld {1.1}SYS
met nr. net en nr. station die overeenkomen met de Ethernet-koppeling van de PLC.
 
Afbeelding:


Bent u geholpen met deze informatie?

Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?

Niet gevonden wat u zocht?

Neem dan contact op met ons Customer Care Center. Ons Customer Care Center kan uw vragen beantwoorden via livechat en telefoon van 8:00 tot 17:00, van maandag t/m vrijdag.