{}

Veelgestelde vragen (FAQ's) zoeken

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Op trefwoord zoeken of een vraag stellen","searchBtn":"Zoeken","error":"Voer een trefwoord in om te zoeken"}}

What is the part number for the 28 pin connector used on the BMXAMI0810 and BMXAMI0800 modules?


The field wiring connectors for the BMXAMI0810 and BMXAMI0800 are common to one another.
The connectors are offered with either a spring style termination or a traditional screw style termination..

BMX FTB 2800 (28 pin connector. Screw connection)
BMX FTB 2820 (28 pin connector. Spring connection)



R-8117

Bent u geholpen met deze informatie ?

Ontdek meer
Productfamilie
Modicon X80
Ontdek meer
Productfamilie
Modicon X80