Waarmee kunnen wij u vandaag helpen?

Kan er een PTC sonde aangesloten worden op een ATV11, ATV12 , ATV312 (of ATV31) frequentie regelaar ?

INDIEN DE FREQUENTIE REGELAAR TOEGEPAST WORDT IN EEN ATEX OMGEVING KAN DE REGELAAR
ALLEEN GEBRUIKT WORDEN IN COMBINATIE MET EEN
ATEX APPROVED UNIT

ATV11, ATV12 en ATV312 (of ATV31) serie regelaars:

ATV11, ATV12, ATV31 en ATV312 frequentie regelaars hebben geen hebben geen ingang voor een PTC sonde.
Echter kan deze functie gemakkelijk gerealiseerd worden door het toepassen van een thermistorrelais uit de LT3S - serie.
Let op !  De LT3S – serie thermistorrelais zijn NIET ATEX APPROVED.

Aanbeveling voor het aansluiten van de sondes:
Check dat de sondes in de motor PTC’s zijn, en geen PT100 ( LT3S range werkt alleen met PTC sondes )
Er dienen 3 PTC sondes in serie in de windingen van de motor te zijn ingebouwd, waarbij de totale ohmse weerstand 750Ohm bij  20°C dient te zijn.

Bij een ATV11 of ATV12 dient het NC-contact in serie met het start commando geschakeld te worden.

Bij de ATV31 en ATV312 kan het NO-contact van de LT3S geplaatst te worden tussen +24 V en LIx.
In het FLt- menu dient de parameter EtF ( external fault ) aan de desbetreffende logische ingang ( LIx ) toegewezen te worden.
De uitgang van de LT3SE is een NC-contact, derhalve dient de configuratie van de externe fout afhandeling in het menu  FLt- parameter LEt gewijzigd te
worden van HIG naar LO zodat de fout aktief wordt als de geselecteerde ingang ( LIx ) wijzigt naar 0V.

Schneider Electric Netherlands
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
  • Openingstijden & adressen
  • Vind distributeur
  • Schneider Electric-community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Dataprivacy
  • Cookiekennisgeving
  • Juridische informatie
  • Change your cookie settings