Wat is de vervanger voor de Preventa XPSAM veiligheids module?
XPSAM kan vervangen worden door XPSAK

XPSAM (oude model) XPSAK (nieuwe model)
Aansluitschema XPSAM <> XPSAK



Monitoring of a movable guard associated with 2 limit switches with 1 contact each

Cross Reference Table

XPSAM (oude model) XPSAK (nieuwe model)
- XPS-AK kan geleverd worden met vaste of verwijderbare terminals
- XPS-AK is de helft smaller, n.l. 45mm breed
- XPS-AK heeft 4 solid state uitgangen voor signallering naar PLC
Aansluitschema XPSAM <> XPSAK
Monitoring of a movable guard associated with 2 limit switches with 1 contact each
Cross Reference Table