Waarmee kunnen wij u vandaag helpen?

What is the maximum inrush current and maximum sustained current for the NS630 motor control ?

Our recommendation is to consider absorbed power of motor mechanism is 500VA. This value takes into account tolerances due to different type of motor we use for motor mechanism and different circuit breaker energies. Inrush current ( A peak) is 2 times nominal current. For 220/240V , nominal current is less than 2A; inrush current is less than 4Â ( peak)

See related product documentation.

Schneider Electric Netherlands

Ontdek meer
Product:
Ontdek meer
Product:
  • Productdocumentatie
  • Software & firmware
  • Productselector
  • Productvervanging
  • Help- en Contact Center
  • Offerte aanvragen?
  • Openingstijden & adressen
  • Vind distributeur
  • Schneider Electric-community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Dataprivacy
  • Cookiekennisgeving
  • Juridische informatie
  • Change your cookie settings