Waarmee kunnen wij u vandaag helpen?

Can a broken toggle on a Compact NS / NSX circuitbreaker or switch be replaced?

No, the toggle on the breaker frame cannot be replaced as the toggle is integral to the breaker frame.
The breaker frame needs to be replaced. However, the toggle extension (4 to 5 cm long piece screwed to the toggle) can be replaced, but only if the toggle thread is not damaged.
If the thread is damaged the breaker frame needs to be replaced.

Schneider Electric Netherlands
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
  • Openingstijden & adressen
  • Vind distributeur
  • Schneider Electric-community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Dataprivacy
  • Cookiekennisgeving
  • Juridische informatie
  • Change your cookie settings