Altivar - Display toont de code nSt ( zonder dat deze ingesteld is op een logische ingang ( LI* / DI*) )
De display op de Altivar toont de code nSt en de regelaar komt niet in bedrijf ( dit is geen foutcode – error - , maar een status code ! ).
Dit kan de volgende oorzaken hebben:
Dit kan de volgende oorzaken hebben:
- Als er een start commando ( voorwaarts, op LI1, of tegenovergestelde draairichting, op LI2 ) aanwezig is op de desbetreffende logische ingang en de regelaar onder spanning gezet wordt, verschijnt nSt op de display als deze is ingesteld op 2-draads bediening ( menu I-O- , parameter tCC ingesteld op 2C en tCt op trn [fabrieks instelling] ) of bij 3-draads bediening ( menu I-O- , parameter tCC ingesteld op 3C als op LI1 het NC contact geopend is ).
- Controleer of iemand de STOP knop op de regelaar zelf of de remote display heeft ingedrukt terwijl normale bediening via de logische ingangen (LI*) verloopt. Dit wordt door de regelaar gezien als een noodstop. Een “power cycle” kan de status nST resetten.
- Als het referentie kanaal ( Fr1 in menu CtL- ) of het commando signaal ( Cd1 in menu CtL- ) toegewezen is aan Modbus ( Ndb ) of CANopen ( nEt ) blijft nSt in de display staan totdat de communicatiebus een commando zendt.
- Controleer of er geen logische ingang ( LI* ) is toegewezen aan nSt ( freewheel stop ) in menu FUn- parameter groep StC- sub parameter nSt. nSt wordt geactiveerd als de betreffende logische ingang “0” wordt. De motor herstart als de LI* weer “1” wordt en het start commando nog aanwezig is ( bij 2-draads bediening ). In alle andere gevallen dient een nieuw start commando gegeven te worden.