Veelgestelde vragen (FAQ's) zoeken
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Op trefwoord zoeken of een vraag stellen","searchBtn":"Zoeken","error":"Voer een trefwoord in om te zoeken"}}
Osisense XC - Contact diagram of the limit switch ZCMD21L* or ZCMD21C12 + ZCE13 steel ball bearing plunger
Please find hereafter the contact diagram of the limit switch ZCMD21L* or ZCMD21C12 (5-pin M12) + ZCE13 steel ball bearing plunger. It is not shown into the Limit switches XC standard catalogue. ZCMD21M12 (4-pin M12) + ZCE13 has the same diagram too
bijlage(n)
Bent u geholpen met deze informatie ?
Ontdek meer